Wo werden Leitungen eingesetzt?
chainflex Leitungen in Regalbediengeräten
Sascha Mais | 6. Juli 2020
Wie unterschiedlich Leitungen eingesetzt werden, zeigte bereits unser Beitrag zum Einsatz von chainflex Leitungen in großen Höhen. Heute widmen wir uns dem Einsatz unserer Leitungen in Regalbediengeräten. Regalbediengeräte, kurz RBGs, sind aus modernen Hochregallagern nicht mehr wegzudenken. Dabei werden die Anforderungen im Zuge wachsender Automatisierungsgrade immer komplexer. Hohe Dynamiken und teilweise extreme Temperaturbedingungen verlangen den eingesetzten Komponenten einiges ab. Eine zuverlässige und ausfallsichere Energieführung ist daher besonders wichtig. Chainflex Leitungen erfüllen alle diese Anforderungen problemlos und haben sich in verschiedensten RBG Anwendungen bereits millionenfach bewährt. Sei es bei extrem niedrigen Temperaturen in Kühlhäusern oder besonders dynamischen Anwendungen. Dank der mehr als 1350 verschiedenen Leitungstypen ist es möglich, immer die beste und gleichzeitig kostengünstige Leitung auszuwählen.

Worauf kommt es bei der Leitungsauswahl für Regalbediengeräte an?
So unterschiedlich wie die RBGs sind auch die Anwendungen, in denen sie zum Einsatz kommen. Bei der Auswahl der richtigen Leitung gilt es daher, mehrere Faktoren zu beachten. Verfährt das System horizontal oder vertikal? Verfahren die eingesetzten e-Ketten freitragend oder gleitend? Welchen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen müssen die Leitungen standhalten? Bei welcher Umgebungstemperatur wird das System betrieben? Wie viele Bewegungen werden während des Lebenszyklus des Gerätes erwartet? All diese Aspekte müssen bei der Auswahl der Leitungen berücksichtigt werden. Nur so finden wir die ideale Lösung für chainflex Leitungen in Regalbediengeräten. Dies gilt nicht nur für den Preis der Leitung, sondern auch für die Lebensdauer. Denn nichts ist teurer als ein Ausfall des Systems, der mit der Auswahl der richtigen Leitung hätte verhindert werden können. Eine Möglichkeit, die Lebensdauer einer Leitung vorab zu bestimmen bietet unser Lebensdauerrechner.

Wo liegen die Unterschiede der chainflex Leitungen?
Mit mehr als 1350 verschiedenen Leitungstypen bietet chainflex das vielfältigste Angebot für Leitungen in bewegten Anwendungen am Markt. Nehmen wir einmal die Familie der Servoleitungen. Sie kommt in nahezu jedem RBG zum Einsatz. Der Anwender kann hier zwischen vier verschiedenen Außenmantelmaterialien wählen: PVC, iguPUR, PUR und TPE.
Beispiele für Leitungen in Regalbediengeräten?
Wenn das RBG einen Verfahrweg von neun Metern hat, eine Geschwindigkeit von 5m/s zurücklegt und in einer normalen Umgebungstemperatur von beispielsweise 15° – 20°C betrieben wird, kann in diesem Fall problemlos eine CF210.UL eingesetzt werden. Die Leitung hat einen PVC Außenmantel und besitzt keinen Innenmantel. Diese Leitung eignet sich hervorragend für moderate Anwendung und besitzt -wie alle chainflex Leitungen- eine garantierte Lebensdauer von 10 Mio Doppelhüben oder 36 Monaten.
Kommt aber dasselbe Regalbediengerät in einer Anwendung zum Einsatz, die einen langen Verfahrweg von z.B. 50 m zurücklegt, muss eine Leitung gewählt werden, die mit einem Innenmantel ausgestattet ist. Aufgrund der höheren Belastung, die durch den langen Verfahrweg entsteht, bietet eine Leitung mit Innenmantel mehr Schutz für die Adern. Somit lässt sich der gefürchtete Korkenzieher verhindern.
Wird das gleiche RBG in einem Kühlhaus eingesetzt, ändert sich natürlich auch die Umgebungstemperatur. Um auch hier eine ausfallsichere und wartungsarme Leitung zu wählen, sollte in diesen Anwendungen ein anderer Mantelwerkstoff zum Einsatz kommen. Die Mantelwerkstoffe PUR und TPE haben sich hierbei millionenfach bewährt. Sowohl in unserem hauseigenen Testlabor, als auch in verschiedensten Kundenanwendungen. Die TPE Servoleitung CF29.D wird unter anderem in RBGs eingesetzt, die in einer Umgebungstemperatur von bis zu -35° C betrieben werden.

Fazit
Leitungen in Regalbediengeräten müssen einige Anforderungen erfüllen. Dabei gilt es, die Leitung perfekt auf die jeweilige Anwendung abzustimmen. Egal, ob langer oder kurzer Verfahrweg, sehr hohe oder sehr niedrige Temperarturen. Das chainflex Leitungsprogramm bietet immer die richtige Lösung für Ihr Regalbediengerät. Die Leitungen sind optimal für den Einsatz in Energieketten entwickelt und kommen bereits heute in unzähligen RBGs zum Einsatz. Zusätzlich zum chainflex Leitungsprogramm bietet Ihnen igus Komplettsysteme für Ihr Regalbediengerät an. Hier können Sie mehr über unsere Material Handling Systeme erfahren. Sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen, auch für Ihre Anwendung die perfekte Lösung zu finden.