Was ist ein Innenmantel?
Max Herrmann | 1. April 2020
Der Aufbau einer Leitung ist sehr komplex und wie viele andere Thematiken nicht in wenigen Sätzen abgehandelt. Grundsätzlich gilt beim Anspruch an eine Leitung, dass sie möglichst dauerhaft und langlebig funktioniert. Heute betrachten wir uns dazu den Innenmantel. Er ist ein wichtiger Bestandteil einer Leitung. Dazu schauen wir uns an, wo er sich in einer Leitung befindet, welche Aufgabe er hat und wie er die Lebensdauer einer Leitung beeinflusst.
Lage des Innenmantels
Um die Aufgabe des Innenmantels zu erklären, müssen wir genauer hinsehen.
Wo befindet sich ein Innenmantel im Leitungskonstrukt? Wir finden ihn in hochwertigen Leitungen für dynamische Anwendungen. Dort befindet er sich zwischen Schirm und Aderverseilung.

Funktion des Innenmantels
Ein Innenmantel trennt die Aderverseilung von der Schirmung. Dadurch werden die Adern gut geführt und er dient zusätzlich als sicheres Fundament für den Schirm.
Der unter Druck extrudierte Innenmantel
Wir bei igus® maximieren die Lebensdauer der Leitungen unter anderem mit einem Druck extrudierten Innenmantel. Druckextrudiert bedeutet, dass das Material mit hohem Druck bis in die Zwischenräume der Adern extrudiert wird. Das Verseilkonstrukt sitzt dadurch fest im Innenmantel.
Die Adern werden in Längsrichtung geführt und haben gleichzeitig in Querrichtung den nötigen Halt. Vergleichbar einem Zug, der auf Schienen fährt. Bei diesem Vergleich entspricht der Zug den Adern und der Innenmantel den Schienen. Die Schienen geben dem Zug die Richtung vor und halten diesen in der Spur.

Innenmantel oder Bandierung mit Füller
Alternativ zu einem Innenmantel findet man bei weniger beanspruchten Leitungen an seiner Stelle eine Folien- oder Vliesbandierung mit Füller. Diese Variante ist insbesondere bei der Leitungsherstellung deutlich einfacher und kostengünstiger. Jedoch garantiert ein Innenmantel bei Leitungen in der Bewegung einer e-kette® eine deutlich höhere Lebensdauer, da das Verseilelement deutlich besser gestützt wird.


Innenmantel bei langen Verfahrwegen
Besonders bei hoher Belastung, wie sie bei langen Verfahrwegen entsteht, spielt der Druck extrudierte Innenmantel seine Vorteile klar aus. Der Nachteil eines Füllers ihm gegenüber besteht darin, dass das Füllelement aus weichen Textilmaterialien besteht. Dies bietet den Adern nur geringen Halt. Zusätzlich wirken durch die Bewegung Kräfte in der Leitung, wodurch sich die Adern aus der Verseilung lösen können. Dies führt zu einer von Außen erkennbaren, schraubenartigen Verformung der Gesamtleitung, dem „Korkenzieher“. Diese Verformung kann zu Aderbrüchen führen und hat im schlimmsten Fall einen Anlagenstillstand zur Folge.

Einfaches Abmanteln trotz Druck extrudierten Innenmantels
Dank des eingearbeitetem CFRIP® Faden lässt sich bei chainflex Leitungen der Innenmantel mühelos in Längsrichtung aufreißen. Die Adern werden dabei nicht verletzt. Der Reißfaden funktioniert ähnlich wie ein Reißverschluß. Einfach am Reißfaden ziehen und die Leitung bis zur gewünschten Stelle öffnen. Damit sparen sich Installateure und Elektriker nicht nur Zeit, sondern auch zusätzliches Werkzeug. Die Leitungen sind so konstruiert, dass die Schnur selbst nach Millionen von Bewegungszyklen keine Schäden an Mantel oder Adern verursacht.

Sie sind unsicher, welche Leitung für Ihre Anwendung die Richtige ist? Sprechen Sie uns an, wir helfen gerne!