UL Verified Zertifikat bringt Sicherheit und Transparenz
Jan Arnoldy | 26. November 2021
Viele Kunden fragen uns in letzter Zeit, warum wir noch ein weiteres Zertifikat zu unserem Produktportfolio hinzufügen. Wir haben doch bereits ein UL – Zertifikat. Wieso ein weiteres? Warum brauchen wir das UL Verified Zertifikat? Was sagt es aus und wo liegen die Unterschiede zu dem Bestehenden?
Diese Fragen sind berechtigt und wir werden in diesem Blogbeitrag darauf eingehen und erklären, was UL Verified so einzigartig macht.
Was ist UL?
UL oder Underwriters Laboratories ist ein unabhängiges Wissenschaftsunternehmen. Es erstellt branchenweite Sicherheitsstandards für mechanische, elektrische und chemische Produkte und erhält diese aufrecht. Seit 1894 enthalten die Sicherheitsstandards von UL Konstruktionsempfehlungen und Prüf- / Konstruktionsanforderungen für verschiedene Produkte. Hier eingeschlossen sind auch elektrische Anforderungen für Leitungen und Kabel. UL ist außerdem ein weltweit anerkanntes Testlabor und eines der am meisten akzeptierten Zertifizierungszeichen. In den USA erscheint das Zeichen jährlich auf 22 Milliarden Produkten.
UL führt regelmäßige Produkttests gemäß den geltenden Standards durch. Danach folgen weitere Audits, um die Einhaltung und Produktkonsistenz zu überwachen.

Wofür UL Verified?
Mit der UL-Verified Kennzeichnung können Verbraucher die Richtigkeit von Marketing- und Werbeaussagen für ein Produkt, einen Prozess, ein System oder eine Einrichtung überprüfen lassen. UL führt eine unabhängige, objektive und wissenschaftlich fundierte Bewertung durch. Dann stellen sie dem Hersteller ein benutzerdefiniertes UL-Verified Logo (siehe unten) aus. Dieses Logo kann vom Unternehmen genutzt werden, um deren Marketingaussagen zu belegen. So können Kunden und Verbraucher sichere und vertrauenswürdige Artikel leicht identifizieren.

UL Verified für chainflex
Anfang 2020 überprüfte UL in mehreren Audits unsere 36-monatige chainflex®-Garantie Aussage. Diese deckt die elektrischen und mechanischen Leistungen der Leitungen sowie den Prozess zur Berechnung ihrer Lebensdauer ab.
Die Daten der Tests werden analysiert und in unserem Online-Lebensdauerrechner zusammengefasst. Sie können im Lebensdauerrechner ganz einfach Ihre Anforderungen eingeben und herausfinden, wie lange eine ausgewählte Leitung in Ihrer Anwendung voraussichtlich halten wird. Testen Sie es gerne aus!
Nach dem erfolgreichen Abschluß des Audits erhielten auch wir unser eigenes UL-Verified Logo. Das UL-Prüfzeichen mit der Nummer B129699 ist ein individuelles Erkennungsmerkmal. Es gibt dem Käufer die Möglichkeit, weitere Informationen über das spezifische, von UL verifizierte, chainflex Produktversprechen online nachzuschlagen. Dadurch wird es dem Kunden leicht gemacht, sich für chainflex zu entscheiden.

Warum brauchen wir ein UL Verified Zertifikat
Aufgrund dieser Möglichkeiten in Kombination mit dem neuen UL Verified Zertifikat konnten wir noch mehr Kunden begeistern und ihr Vertrauen in unsere Produkte weiter verstärken.
Besuchen Sie unsere Webseite, um weitere Informationen zu unserer Verifizierung zu erhalten. Sie können auch unsere Website besuchen, um mehr über das chainflex® Sortiment zu erfahren oder um sich an einen igus®-Experten zu wenden.