Suchbegriff:

Baumaschinen

Testergebnis

Bolzen und Lager für Baumaschinen im Test: Hardox® und iglidur®

Lars Butenschön | 25. März 2022

Die Marke HARDOX® wearplate ist in Nutzfahrzeugen und Baumaschinen häufig dort zu finden, wo Oberflächen aus Stahl stärksten Beanspruchungen widerstehen müssen. Von der Ladefläche von Kipplastern bis zur Schaufel von Radladern schützt HARDOX® wearplate zuverlässig vor Verschleiß. Aus diesem Grund sind Wellen und Bolzen aus HARDOX® naheliegende Gegenlaufpartner für iglidur® Gleitlager, die ihre wartungsfreie Trockenlaufeigenschaft […]

Weiterlesen...

Schmierfreie Gleitlager und die Revolution der Baumaschinen

Lars Butenschön | 24. September 2021

Zugegeben, der Titel ist etwas reißerisch. Aber für viele Konstrukteure und vor allem Nutzer von Baumaschinen stellt die aktuelle Entwicklung am Baumaschinenmarkt nicht weniger eine Revolution dar. Heerscharen von Produktmanagern und Konstrukteuren sind auf der Jagd nach neuen Lösungskonzepten. Was ist passiert? Abseits von der aktuell weltweit recht prekären Lieferkrise in verschiedensten Wirtschaftssektoren beeinflusst zwei […]

Weiterlesen...

Die richtige Welle für den harten Außeneinsatz – wenn das Gleitlager draußen spielt.

Uwe Sund | 31. März 2020

Klar, bei Anwendungen im Agrar- und Baumaschinenbereich geht es richtig zur Sache! Schmutz, Feuchtigkeit, Korrosion, das volle Programm. Egal ob Mähdrescher, Traktor, Betonmischer, Pflug oder Mobilkran – hier sitzen alle im gleichen Boot. Metallische Gleitlager werden immer geschmiert – sollten diese zumindest, wenn sie funktionieren sollen. Mangelschmierung = Risiko des Ausfalls. Die gängigen Wellenmaterialien im […]

Weiterlesen...

Dichtung für Gleitlager: Welche Ansätze gibt es?

Uwe Sund | 5. August 2019

Zuviel Dreck im Lager? Grundsätzlich sind viele Gleitlager – je nach Typ – deutlich unempfindlicher gegenüber Schmutz als Wälzlager. Aber wie so oft: wenn es zu viel ist – dann ist es zu viel. Spätestens wenn das gesamte Lagerspiel mit Schmutz gefüllt ist, wundert sich niemand mehr über Probleme. Besonders bei abrasivem Schmutz. Und gerade […]

Weiterlesen...

Vibrationen an Baumaschinen

Marco Thull | 19. Februar 2019

 „Bei dem ist wohl eine Schraube locker!“  Was man landläufig über jemanden sagt, der etwas verrückte Ansichten hat, ist bei unserem heutigen Thema im wahrsten Sinne des Wortes ernst gemeint. Vibrationen an Erdbohrmaschinen, Tiefbohranlagen und Top-Drive- Systemen Einige Hersteller von z.B. Erdbohrmaschinen oder Tiefbohranlagen auf Offshore-Plattformen (hier speziell bei Top Drive Systemen) setzen Schleppketten aus […]

Weiterlesen...