Wir testen Leitungen auch exklusiv – weil es allen hilft
igu-blog-adm | 10. Juni 2020
Viele Jahre Erfahrung liegen mittlerweile hinter uns. Diese haben unter anderem gezeigt, dass es wichtig ist, Leitungen auch exklusiv zu testen. Das hilft nicht nur den Kunden, sondern auch uns.
Individuelle Kundenanwendungen im Test
Neben unseren eigenen Anforderungen an die Haltbarkeit der Leitungen haben Anwender oft ihre ganz speziellen Vorstellungen und Wünsche. Leitungen müssen ganz unterschiedlichen Belastungen standhalten. Oft werden z.B. in unterschiedlichsten Medien oder Temperaturen eingesetzt. Vielleicht kennen auch Sie die Herausforderung, all diese Details bei der Auswahl der richtigen Leitung zu beachten.
Die Spannbreite in Bezug auf Biegeradius, Belastbarkeit, Lebensdauer und Einsatz von Leitungen ist groß. Wir nutzen das Labor deshalb nicht nur, um unsere eigenen Vorgaben nach unseren Standards zu prüfen. Auch unsere Kunden nutzen manchmal die Möglichkeit, kundenspezifische Anwendungen zu testen. Spezielle Bewegungsabläufe können so vor Inbetriebnahme ausgiebig getestet und optimiert werden.
Chainflex Leitungen für automatisierte Lagersysteme
Ein schönes Beispiel dafür ist der Einsatz unserer Leitungen im Bereich der Apothekenautomatisierung. Medikamente kommen per Tastendruck aus dem Ausgabeschacht. Dies ist möglich durch ein vollautomatisiertes Lagersystem. Unsere Leitungen und Energieketten an den beweglichen Greifern sorgen hier für einen reibungslosen Ablauf in der Bewegung.
Durch extrem kleine Biegeradien und besondere Bewegung gab es im chainflex Standardprogramm keine passende Lebensdaueraussage. Es mussten also entsprechende Tests durchgeführt werden, um eine chainflex Leitung zu finden, die am Ende dem besonderen Anforderungsprofil gerecht wird. Für diese Tests stellte der Kunde zwei Greifersysteme zur Verfügung. Igus begleitete den Test dann im eigenen Labor.
Die anfangs vorgesehene Leitung musste -basierend auf den durchgeführten Tests- am Ende gegen Leitungen mit anderen Aderquerschnitten getauscht werden. So konnten wir im Anschluß der Testreihe eine klare Aussage zur Lebensdauer treffen.

Chainflex Leitungen für Waschanlagen
Auch in Waschstraßen für Autos und Züge sind Leitungen ganz besonderen Anforderungen ausgesetzt. Um das Verhalten unserer Leitungen in Umgebungen mit starker Konzentration an Reinigungsmitteln zu überprüfen, haben wir Sondertests aufgebaut. In dieser Versuchsreihe wurden die chemischen Rahmenbedingungen einer Autowaschanlage in der Dauerbewegung simuliert. Zudem haben wir damit die Langzeitwirkung auf die eingesetzten Mantelwerkstoffe getestet, um die Lebensdauer zu bestimmen.

Neuigkeiten auf den Markt bringen
Durchgeführte Tests geben uns und unseren Kunden eine Vielzahl an Informationen. Die Ergebnisse bieten uns immer wieder neue Erkenntnisse und Möglichkeiten für Verbesserungen an den Anlagen der Kunden. Sie dienen aber nicht nur der klaren Lebensdaueraussage für die Anwendung der Kunden, sondern erfüllen auch eine wichtige Aufgabe in der Beurteilung der LifeCycle Costs einer Maschine.
Wir setzen uns das Ziel, die bestmögliche und günstigste Lösung für unsere Kunden zu finden, die funktioniert. Haben auch Sie ganz besondere Anforderungen? Möchten auch Sie Leitungen exklusiv testen? Wir kümmern und darum und helfen gern bei der gemeinsamen Entwicklung einer Lösung.