Kugellager aus Kunststoff sorgen für Durchblick bei Nacht
Patrick Czaja | 11. Januar 2022
Mit Nachtsichtgeräten verbindet man zumeist Arten von Ferngläsern, die die visuelle Wahrnehmung in der Dunkelheit zum einen möglich machen und zum anderen verbessern. Zum Einsatz kommen sie beim Militär oder der Polizei, Sicherheitsdiensten, aber vor allem bei Jägern oder Naturforschern. Es muss nicht immer die bekannte Fernglasform sein.
Entwickler passen sich den unterschiedlichen Umgebungen stets an, sodass auch beispielsweise vom Fahrzeuginneren problemlose Beobachtungen durchgeführt werden können. Der Fokus der Entwickler liegt in einer kompakten und funktionsorientierten Bauweise. Die Nachtsichtgeräte sind über stabile Saugfüße und Stative so im Fahrzeug platzierbar, dass ein praktisches und ruckelfreies Erfassen von Wildtieren möglich ist.
Darüber hinaus ist der Nutzer nicht mehr auf ein ermüdendes Ansprechen per Hand angewiesen. Eine Sensorsteuerung ermöglicht neben einer 360 Grad Rotation auch hohe Neigungsgrade, sodass jede Bewegung im eigenen Standortumkreis wahrgenommen wird. Doch es gibt weitere Einsatzgebiete, wie beispielsweise Wasserfahrzeuge. Somit profitieren unter anderem Bootsfahrer und Kapitäne von Yachten – auch bei widrigsten Umwelteinflüssen. Die Bauweise erlaubt es seinem Anwender, das Wärmebild- oder Nachtsichtgerät genau dort zu platzieren, wo der Blick auf mögliche Gefahrenquellen am größten sein muss. Trümmer, Felsen, Schiffe und andere Gefahrquellen stellen somit in der Nacht keine Sicherheitsrisiken mehr dar.
Doch was hat igus nun mit Nachtsichtgeräten zu tun? Unsere Kugellager aus Kunststoff setzen sich im Vergleich zu seinem Pendant aus Metall aufgrund folgender Vorteile durch und verbessern die Technik der Nachtsichtgeräte:
- Sehr leicht
- Leichter Lauf
- 100 % frei von Schmierfetten
- Seewasserbeständig
Sie suchen nach weiteren Informationen zu unseren Kunststoff-Kugellagern? Schauen Sie gerne auf unserer Informationsseite vorbei: www.igus.de/info/kunststoff-kugellager
Unser Kunde, der bereits erfolgreich von unseren Kugellagern profitiert: https://www.xspecter.de/