Engineering auf wenige Klicks reduziert – Komplett-Sets der 4040RHDB online bestellbar
Daniel Klein | 26. April 2021
Komplett-Sets der Heavy Duty Serie 4040RHDB wurden mit Hilfe Jahrelanger Erfahrung nun auf wenige Klicks standardisiert. Ab sofort sind für Verfahrwege zwischen 25 und 200 Metern die Komplett-Sets der 4040RHDB mit nur drei Klicks online bestellbar.
Aufwendiges Engineering nicht immer nötig
Rollenenergieketten sind die Heavy Duty Lösung von igus speziell für raue Anwendungsumgebungen. In der Regel fordern solche Anwendungen aufwendige, zeitintensive Engineering Gespräche, um ein eine Lösung zu entwickeln. Mit der gesammelten Erfahrung der igus Ingenieure hat sich jedoch gezeigt, dass nicht jede Anwendung solch einen Aufwand zwingend erfordert. Als Ergebnis ist nun die bewährte Heavy Duty Serie 4040RHDB in Form von Komplett-Sets für Verfahrwege zwischen 25 und 200 Metern standardisiert worden.
Einerseits reduziert die Standardisierung umfangreiche, technische Gespräche und spart dabei Zeit. Andererseits können Kunden durch die eingesparte Zeit auch Kosten im Bereich der Projektierung sparen.
Lieferumfang
Die Komplett-Sets gibt es in zwei grundlegenden Varianten, die sich im Material der Führungsrinnen unterscheiden: Aluminium oder verzinkter Stahl. Für die Energiekette an sich gibt es die Innenbreiten 250, 300 und 350mm. Mitgeliefert werden Trennstege, Anschlusselemente, ein Festpunktmodul, ein schwimmender Mitnehmer und ein Satz Bügelschellen. Je nach Länge des Verfahrwegs besteht das Führungsrinnensystem aus Rinnensätzen ohne Gleitschiene, mit Gleitschiene und mit Aufstiegsschutz. Neben dem Material erhalten Kunden eine Zeichnung und eine Montageanleitung. Optional besteht auch die Möglichkeit den igus Montageservice zu bestellen.
Gründe für Heavy Duty
Für eine Rollenkette aus der Heavy Duty gibt es viele Gründe. Neben der erhöhten Haltbarkeit, ist insbesondere die Ausführung mit Rollen wichtig. Durch die integrierten, wartungsfreien Rollen werden auftretende Kräfte um bis zu 75% reduziert. Ebenso können durch die reduzierte Antriebsleistung zum Bewegen der Kette höhere Zusatzlasten realisiert werden. Finden Sie noch weitere Gründe auf unserer Themenseite.
Reicht Ihnen das standardisierte Komplett-Set nicht, kann Ihnen igus gerne eine individuelle Beratung anbieten. Entdecken Sie weitere, spannende Produktneuheiten auf unserem Webauftritt. Mit unser Whitepaper zum speziellen Anwendungsbereich der Triple-E-Class-Containerschiffe können Sie bereits einige Eindrücke gewinnen, welche Anforderungen an Energiezuführungen gestellt und wie unsere Heavy Duty Energieketten eingesetzt werden.
Auf unserem igus Blog finden Sie weitere interessante Themen rund um die Energieführung, Lagertechnik, Lineartechnik, 3D-Druck und Low Cost Automation.