Wo kann man 3D-drucken lassen?

Sie sind hier:

Es gibt eine Vielzahl verschiedener Anbieter, die das 3D-Druck-Verfahren zur Herstellung von Modellen oder Bauteilen anwenden. Hier gilt es je nach Anforderung und Anwendung zu unterscheiden, ob im 3D-Druck Kunststoff, Metall oder ein anderes Material verwendet werden soll. Auch kann aus verschiedenen Qualitätsstufen (z. B. Infil oder Präzision) der Materialien ausgewählt werden.

Die Wahl des richtigen Anbieters sollte also nicht ausschließlich über den Preis erfolgen. Zum Beispiel macht es einen Unterschied, ob es sich um ein rein zu Anschauungszwecken benötigtes Modell handelt oder ob ein Prototyp oder ein selten benötigtes Ersatzteil hergestellt werden soll. Hier kommen unterschiedliche 3D-Druck Verfahren und Materialien in Frage. Wenn man sich noch nicht wirklich gut mit dem 3D-Druck und den Möglichkeiten auskennt, sollte man sich im Vorfeld beraten lassen, um die richtige Wahl zu treffen und das optimale Ergebnis zum besten Preis zu erhalten.  

Bei igus bieten wir spezielle Hochleistungspolymere, die ihre Vorteile und Eigenschaften besonders bei Bauteilen in bewegten Anwendungen zeigen. Durch die Verwendung unserer iglidur Kunststoffe im 3D-Druck sind wir in der Lage Zahnräder, Gleitlager, Rollen, Zahnstangen, Greifer und andere individuelle Bauteile mit besonders hoher Verschleißfestigkeit herzustellen. Diese Materialien sind etwas teurer als einfachere Standard Materialien (z. B. PA12 im Lasersintern oder POM in der mechanischen Fertigung). Durch die bis zu 50-fach höhere Verschleißfestigkeit zahlt sich dies jedoch schnell aus.  Die höhere Verschleißfestigkeit wird erreicht, indem die Kunststoffe mit Festschmierstoffen additiviert werden.

Verschleißfeste Hochleistungskunststoffe für den 3D-Druck – igludur Filamente

Berechnen Sie den Preis für Ihr verschleißarmes Bauteil im 3D-Druck Service von igus:

Hier geht’s zum 3D-Druck Service

Du hast bereits abgestimmt!

Verwandte Fragen

Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!

Artikel Schlagwörter:

Newsletter:

Bitte wähle ein Thema