Wird Energy Harvesting nur im Konsumgüterbereich genutzt?

Sie sind hier:

Natürlich finden sich die ersten Anwendungen von Energy Harvesting, welche einem breiteren Publikum bekannt werden, im Bereich der Konsumgüter. Hier gibt es zum Beispiel schon sich selbst aufladende Rücksäcke oder Armbanduhren.

Doch nicht nur dort spielt Energy Harvesting eine immer stärkere Rolle. In der neusten Ausbaustufe der igus Rollen e-kette P4HD wird durch den Einsatz wartungsfreier Tribopolymer-Gleitlager in der Verbindung der e-ketten Glieder die Lebensdauer nochmals deutlich erhöht. Ein Grund dafür ist, dass die neue P4HD mit smarten Überwachungssensoren ausgestattet werden kann. Die externe Energieversorgung, vormals durch Akkus realisisert, wird dabei durch induktives Energy Harvesting eingespart. Der Sensor wird dabei in ein Standard Seitenteil der Kette integriert, was zu keinerlei Einschränkungen bei der nutzbaren Innenbreite führt.

Du hast bereits abgestimmt!

Verwandte Fragen

Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!

Artikel Schlagwörter:

Newsletter:

Bitte wähle ein Thema