Tatsächlich hängt das, was man unter Tragfähigkeit versteht, vor allem von der Relation aus tragender Fläche und der zu tragenden Last ab. So kann ein Gleitlager mit einer großen Tragfläche mehr Last aufnehmen als eines mit kleiner. Das heißt, der Innendurchmesser – also der Wellendurchmesser – und die Länge des Lagers entscheiden über die Tragfähigkeit, nicht die Dicke der Wandstärke.
Wie wichtig ist die Wandstärke bei Gleitlagern aus Kunststoff? Kann ich die Wandstärke erhöhen, um die Stabilität zu verbessern?
Verwandte Fragen
- Welche Kunststoffgleitlager sind schimmelbeständig nach DIN EN ISA 846?
- Gibt es Gleitlager, die gegen Schimmel resistent sind?
- Woher weiß ich, wann ich iglidur Gleitlager tauschen muss?
- Wie wird der Verschleiß von iglidur Gleitlagern gemessen?
- Wie werden iglidur Gleitlager hergestellt?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!