Welchen Einfluss haben UV-Strahlen auf die Gleitlager?

Sie sind hier:

UV-Strahlen schädigen – abhängig von ihrer Intensität und Einwirkzeit – die mechanische Festigkeit des Kunststoffs. Oft stellt sich diese Frage im Zusammenhang mit dem Einsatz unter freiem Himmel und der damit einhergehenden Sonneneinstrahlung. Da Gleitlager jedoch im verbauten Zustand nur sehr wenig Kontakt mit Sonnenstrahlen haben, reicht die Strahlenexposition selten aus, die Struktur des Gleitlagers nennenswert zu beeinflussen. Entsprechende Tests in Bewitterungsanlagen im igus Testlabor haben gezeigt, dass die Leistungsfähigkeit der Gleitlager hierdurch nicht beeinflusst wird. Doch kann es zu Verfärbungen der den Strahlen ausgesetzten Oberflächen kommen. – Gehen die UV-Strahlen in Ihrer Gleitlageranwendung über die Anforderungen bei Sonnenlicht hinaus, weil Sie z. B. mit künstlicher UV-Bestrahlung arbeiten? Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gern persönlich.

Du hast bereits abgestimmt!

Verwandte Fragen

Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!