Was ist eine readychain®?

Sie sind hier:

Eine readychain ist eine konfektionierte, einbaufertige Energiekette. Diese wird auf jede Anwendung bzw. Maschine individuell ausgelegt. In der readychain Fabrik wird jedes Energieführungssystem geprüft.

igus bietet 4 verschiedene readychain® Varianten an:

Vorteile einer readychain®

  • Konfektionierungszeit sinkt um bis zu 95%
  • Reduzierung der Fertigungskosten
  • Minimaler Logistikaufwand – keine Lagerfläche erforderlich
  • Beschaffungsoptimierung – ein System, eine Artikelnummer
  • Montagezeit reduzieren – weniger Maschinenstillstand
  • Montage vor Ort – internationaler Service mit 35 Niederlassungen
  • Sonderanfertigungen möglich – igus entwickelt weitere Bauteile

Produktmanager readychain & readycable stellt die Vorteile der readychain Varianten vor
Du hast bereits abgestimmt!
Inhalt

Verwandte Fragen

Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!

Artikel Schlagwörter:

Newsletter:

Bitte wähle ein Thema