Ein Füller bzw. ein Füllelement in einer Leitung stellt in erster Linie einen runden Leitungsaufbau sicher. Dies ist besonders dann wichtig, wenn aufgrund der Leitungskonstruktion und der Ader-Querschnittskombination die Konzentrizität sonst nicht gewährleistet werden kann. Dies ist zum Beispiel bei Leitungen mit vielen Elementen wichtig. In Torsionsleitungen können Füller hingegen auch als Dämpfungsmaterial fungieren.
Was ist ein Füller?
Verwandte Fragen
- Wie funktioniert die Informationskette bei REACh?
- Warum gibt es unterschiedliche Spannungsklassen?
- Warum sind Messsystemleitungen alle unterschiedlich?
- Datenleitung als Ethernet CAT5e Leitung, geht das?
- Was ist Talkum?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!