Das häufiste Problem bei Unterwasserleitungen ist der Eintritt von Feuchtigkeit durch den Mantel (also quer) sowie die Längenausbreitung der Feuchtigkeit innerhalb der Leitung (also längs). Daher müssen bei Leitungen im Unterwassereinsatz Materialien verwendet werden, die dauerhaft „dicht“ sind, was in der Regel durch Gummimischungen als Mantel realisiert wird. Damit wird die Leitung Querwasserdicht. Für die Längswasserdichtigkeit werden sogenannte Quellsubstanzen unter dem Mantel eingearbeitet, die bei Wasserkontakt aufquellen und somit eine Weiterführung der Feuchtigkeit innerhalb der Leitung verhindern. |
Was ist das Problem bei Leitungen für Unterwasser-Anwendungen und wie kann man es beheben?
Verwandte Fragen
- Wie funktioniert die Informationskette bei REACh?
- Warum gibt es unterschiedliche Spannungsklassen?
- Warum sind Messsystemleitungen alle unterschiedlich?
- Datenleitung als Ethernet CAT5e Leitung, geht das?
- Was ist Talkum?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!