7-adrige Leitungen sind vor allem auf langem Weg und in kleinen Biegeradien problematisch. Das Problem liegt an dem großen Verseilkreis, der vor allem bei 7-adrigen Leitungen mit Querschnitten über 1,0 mm entsteht. Durch die Schub-/Zugkräfte an den Adern, wenn die Leitung gebogen wird, schieben sich die Adern in die Mitte zum Kernelement und so entsteht ein Leerstelle unter dem Mantel, die nach außen als Korkenzieher zu sehen ist.
Warum sind 7-adrige Leitungen in der Energiekette nicht so gut?
Verwandte Fragen
- Wie funktioniert die Informationskette bei REACh?
- Warum gibt es unterschiedliche Spannungsklassen?
- Warum sind Messsystemleitungen alle unterschiedlich?
- Datenleitung als Ethernet CAT5e Leitung, geht das?
- Was ist Talkum?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!