triflex R e-ketten können auch in Reinraumanwendungen eingesetzt werden. Das verwendete Material igumid NB kommt bei anderen e-ketten Designs zum Einsatz, welche mit der ISO class 1 vom IPA Fraunhofer Institut zertifiziert sind. Allerdings ist bei 3-Achs e-ketten in Roboteranwendungen der Einsatzfall auschlaggebend – in diesen Einsatzfällen hat die Energiezuführung häufig Kontakt mit dem Roboterarm, die hierdurch entstehenden Relativbewegungen verursachen anwendungsbedingt Abrieb. Dieser kann zwar durch den Einsatz von tribooptimierten Werkstoffen und Werkstoffpaarungen reduziert aber nicht zu 100% verhindert werden.
Sind triflex R e-ketten reinraumtauglich?
Verwandte Fragen
- Fanuc CRX-19iA in 9 Klicks konfiguriert
- Gibt es Kabelführungen für Cobots auch für Wellrohre?
- Können Protektoren auf Light-Ketten (TRL, TRLF) montiert werden?
- Kann ich Federstäbe, die verschlissen oder zu lang sind, eigenständig auswechseln?
- Kann ich LOCKs auch in TRL Ketten verwenden?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!
Artikel Schlagwörter:
Industrielle Roboter Reinraum Robotics Robotik