iglidur Gleitlager werden durch den Presssitz in der untermaßigen Aufnahmebohrung gehalten. Bestimmte Anwendungsparameter wie hohe oder besonders niedrige Temperaturen können jedoch dafür sorgen, dass der Presssitz – zumindest temporär – verringert wird. In diesem Fall empfiehlt es sich, konstruktive Maßnahmen zu ergreifen, etwa durch die Verwendung von Bundbuchsen, anderen Bauformen oder einem entsprechend besser geeigneten iglidur Werkstoff mit geringerer Wärmeausdehnung. Informationen rund um das Thema finden Sie in unserem Blogbeitrag; eine Übersicht, ab welchen Temperaturen wir für welchen iglidur Werkstoff eine zusätzliche axiale Sicherung empfehlen, im igus Gleitlagerkatalog.
Muss ich die Gleitlager axial sichern?
Verwandte Fragen
- Welche Kunststoffgleitlager sind schimmelbeständig nach DIN EN ISA 846?
- Gibt es Gleitlager, die gegen Schimmel resistent sind?
- Woher weiß ich, wann ich iglidur Gleitlager tauschen muss?
- Wie wird der Verschleiß von iglidur Gleitlagern gemessen?
- Wie werden iglidur Gleitlager hergestellt?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!
Artikel Schlagwörter:
Aufnahmebohrung Gleitlager iglidur iglidur Werkstoffe Temperatur