Klemmende Gleitlager können verschiedene Ursachen haben, etwa zu eng tolerierte Aufnahmebohrungen, durch die ein Zusammendrücken der Lager und damit eine Verengung des Innendurchmessers entsteht. Ein weiterer oft zu beobachtender Grund sind unzureichend entgratete Bohrungen. Bereits kleinere Materialüberstände können beim unachtsamen Einpressen des Gleitlagers zwischen Bohrung und Gleitlager geraten oder das Lager beschädigen. Die Ausdehnung oder das Zusammenziehen des Werkstoffs infolge temporärer oder längerfristiger Temperatureinwirkungen kann des Weiteren ursächlich sein für das Klemmen. Hier gilt es, ein besonderes Augenmerk auf die verwendeten Werkstoffe und die eingeräumten Toleranzen zu legen, gegebenenfalls für ein größeres Lagerspiel zu sorgen oder andere Werkstoffe zu verwenden.
Mein iglidur Gleitlager klemmt auf der Welle. Was tun?
Verwandte Fragen
- Welche Kunststoffgleitlager sind schimmelbeständig nach DIN EN ISA 846?
- Gibt es Gleitlager, die gegen Schimmel resistent sind?
- Woher weiß ich, wann ich iglidur Gleitlager tauschen muss?
- Wie wird der Verschleiß von iglidur Gleitlagern gemessen?
- Wie werden iglidur Gleitlager hergestellt?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!
Artikel Schlagwörter:
Aufnahmebohrung Einpressen Gleitlager iglidur iglidur Werkstoffe