Kann ich mein Gleitlager trotzdem schmieren?

Sie sind hier:

Ja. iglidur Gleitlager benötigen keine Schmierung, da sie über im Werkstoff eingebettete Festschmierstoffpartikeln verfügen. Trotzdem kann es sinnvoll sein, eine mit iglidur Gleitlagern ausgerüstete Lagerstelle zu schmieren, z. B., um die Welle oder die Aufnahme vor Korrosion oder Schmutz zu schützen. Speziell für diese Anforderung eignen sich jedoch auch andere Maßnahmen. Soll es dennoch Schmierfett bzw. -öl sein, empfehlen wir mineralölbasierte Schmierstoffe mit Lithiumseife. Vermieden werden sollten EP-Additive (EP = extreme pressure, Extremdruck).

Du hast bereits abgestimmt!

Verwandte Fragen

2 Kommentare
Gregor Trierscheid

Kann das WD-40 Weißes Lithiumsprühfett sein? Oder geht auch PTFE Fett?

Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!