Nein, da die sternförmige Struktur der TRL (Light) Ketten so entwickelt ist, dass der Einsatz von LOCKs nicht notwendig ist.
Kann ich LOCKs auch in TRL Ketten verwenden?
Verwandte Fragen
- Fanuc CRX-19iA in 9 Klicks konfiguriert
- Gibt es Kabelführungen für Cobots auch für Wellrohre?
- Können Protektoren auf Light-Ketten (TRL, TRLF) montiert werden?
- Kann ich Federstäbe, die verschlissen oder zu lang sind, eigenständig auswechseln?
- Kann ich die TRE (B-Version) und die TRC Ketten miteinander verbinden?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!
Artikel Schlagwörter:
Cobots Industrielle Roboter Konfigurator Robotik