In der Gebäude-, Fahrzeugtechnik und Flugzeugindustrie tritt er häufiger auf: Schimmel. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern stellt auch eine ernstzunehmende Bedrohung der Gesundheit dar. Aus diesem Grund müssen auch die dort eingesetzten Gleitlager gegen Pilzen und Bakterien beständig sein. Dafür haben wir unsere iglidur Werkstoffe G, G1, J, H1, X, G V0 und J350 einer entsprechenden Schimmelpilz Prüfung unterzogen. „Die Bestimmung der Einwirkung von Mikroorganismen auf Kunststoffe“ nach DIN EN ISO 846 Verfahren A hat ergeben, dass keines der iglidur Gleitlager einen Schimmelbefall aufweisen respektive eine Veränderung des Materials nachgewiesen werden konnte.
Die schimmelresistenten und wartungsfreien Gleitlagern eignen sich beispielsweise perfekt für den Einsatz im Flugzeug in der Sitz- und Armverstellung. Im Bereich der Gebäudetechnik finden sich die Gleitlager häufig in Ventilatoren oder Luftklappenreglern wieder.