Tag: Konfektionierung

Was ist Laserlöten und welches Vorteile bringt es mit sich?

Beke Nieszytka | 25. September 2020

Bei diesem Verfahren sind genaue Lötungen innerhalb kurzer Taktzeiten möglich. Der Lötprozess erfolgt berührungslos an der Luft, kann aber auch unter Schutzgas oder Vakuum erfolgen.

Weiterlesen...

Was ist Reflowlöten?

Beke Nieszytka | 25. September 2020

Bereits mit Lot benetzte Lötstellen werden unter Wärmezufuhr in einem genau definierten Temperatur-Zeit-Profil der Baugruppe bis auf Löttemperatur erhitzt.

Weiterlesen...

Was ist Induktionslöten und welche Vorteile hat es?

Beke Nieszytka | 25. September 2020

Das Induktionslöten wird sowohl für Weich- als auch für Hartlötverbindungen eingesetzt. Dabei wird die benötigte Wärme durch Induktion in den Bauteilen erzeugt.

Weiterlesen...

Was ist elektrisches Widerstandslöten?

Beke Nieszytka | 25. September 2020

Bei dem Verfahren des elektrischen Widerstandslötens werden die Fügeteile durch Zangen oder Schweißköpfe zusammengepresst und durch Aufgeben von Strom wird das Lot an der Kontaktstellen zwischen den Bauteilen elektrisch aufgeschmolzen.

Weiterlesen...

Was ist Kolbenlöten und was sind die Vorteile?

Beke Nieszytka | 25. September 2020

Das Kolbenlöten ist das einfachste und meist verbreitete Lötverfahren in der Elektrotechnik.

Weiterlesen...

Was ist Ofenlöten und welche Vorteile hat es?

Beke Nieszytka | 25. September 2020

Das Ofenlöten ist ein Lötverfahren, bei dem die Fügeteile in einem Ofen mit eingelegtem Lot erhitzt werden und das bevorzugt für das Hartlöten eingesetzt wird.

Weiterlesen...

Was ist Flammlöten und welche Vorteile bringt es mit sich?

Beke Nieszytka | 25. September 2020

Das Flammlöten ist ein thermisches Fügeverfahren für metallische Werkstoffe, die bei diesem Verfahren mit einem Lot verbunden werden.

Weiterlesen...

Welche Lötverfahren gibt es?

Beke Nieszytka | 25. September 2020

Lötverfahren werden (nach DIN 8505) nach verschiedenen Gesichtspunkten unterteilt. Man unterscheidet zwischen Weichlöten und Hartlöten.

Weiterlesen...

Wie lässt sich eine readychain transportieren?

Beke Nieszytka | 18. Juli 2019

Es gibt verschiedene Wege ein readychain-System zu transportieren.
Dieser hängt von der Länge und dem Gewicht des jeweiligen konfektionierten e-kettensystems ab.

Weiterlesen...

Warum ist die richtige Befüllung einer Energiekette so wichtig?

Beke Nieszytka | 18. Juli 2019

Die Anordnung der Leitungen und Schläuche ist für die Lebensdauer des e-ketten Systems sehr wichtig.

Weiterlesen...