Ja klar geht das. Die verfügbaren Kommunikationsschnittstellen machen den Anschluss an eine übergeordnete Industriesteuerung wie eine SPS oder einen Industrie PC sehr einfach. Aber nicht nur das – Die D1 funktioniert genauso gut mit Mikrocontrollern wie einem Arduino oder Einplatinencomputern wie dem Raspberry Pi. Somit ist die D1 auch bestens für IOT Projekte gerüstet. Hier […]
Man braucht keinen Laptop, Pad oder Smartphone wenn man die dryve D3 DC-Motorsteuerung bedienen möchte. Die wichtigsten Funktionen finden sich direkt am Gehäuse und das macht die Motorsteuerung sehr mobil und sehr leicht zu bedienen. Überzeugen Sie sich selbst: Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Die dryve D1 ist DIE Motorsteuerung für Schrittmotoren und Gleichstrommotoren. Aber im ersten Schritt gucken wir uns mal das Gehäuse an. Folgt der Tour rund um die dryve D1 Motorsteuerung. Was ist wo? Weitere Tipps rund um die D1: Wer möchte direkt online testen? Wer möchte das Bedienerhandbuch lesen oder downloaden?Wer möchte bestellen? Gefällt mir […]
Wie steuert man einen Schrittmotor? Wie steuert man einen Gleichstrommotor? Kann ich das online testen? Wo kann ich die Motorsteuerung bestellen? Was kostet sie? Wann bekomme ich sie geliefert? Eine einfache Antwort. Alles mit der dryve D1 Motorsteuerung. Testen! Bestellen! Auspacken Alles über Anschluss, Funktion usw. finden Sie hier. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht […]
Ein Kennzeichen einer modernen Motorsteuerung für Schritt- und Gleichstrommotoren ist die einfache Bedienung. Aber vor der einfachen Bedienung steht der einfache Anschluss. Und der ist bei der dryve D1 Motorsteuerung besonders einfach. Ganz ohne Software einfach die IP der D1 in den Browser deiner Wahl eingeben und los geht es. Klickt und überzeugt euch. Tipp. […]
Die dryve D1 ist DIE Motorsteuerung für Schrittmotoren und DC Gleichstrommotoren. Und welche Stromversorgungen für den Betrieb der D1 verwendet können zeigt ein Erklärvideo>. Das komplette Handbuch zur dryve D1 könnt ihr hier laden. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Das Gehäuse der dryve D1 Motorsteuerung ermöglicht eine schnelle Montage in einem Schaltschrank. Der Einbau erfolgt vertikal auf einer DIN Hutschiene und ist dadurch sehr platzsparend. Die Halterung ist standardmäßig am Gehäuse vorhanden. Einfach einklicken und fertig. Wie leicht das geht seht ihr hier. Tipp: Für die, die mehr zum Betrieb der D1 dryve Motorsteuerung […]
Wie schließe ich die Modbus TCP Leitung an die dryve D1 Motorsteuerung an? Hier ein kurzes Erklärvideo: Tipp: Für die die mehr zum Betrieb der D1 dryve Motorsteuerung wissen und nachlesen wollen, gibt es hier das komplette Handbuch. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -3Du hast bereits abgestimmt!
In wenigen Sekunden ist der D-Sub Stecker für den CanOpen Anschluss an die dryve D1 Motorsteuerung montiert. Hier das Video dazu: Tipp: Für die die mehr zum Betrieb der D1 dryve Motorsteuerung wissen und nachlesen wollen, gibt es hier das komplette Handbuch. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -2Du hast bereits abgestimmt!
Im folgenden Video sehen Sie, wie einfach der Anschluss der digitalen Ausgänge ist. Wenn Sie mehr über die Inbetriebnahme der dryve D1 Motorsteuerung wissen wollen, finden Sie das komplette Handbuch hier. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -2Du hast bereits abgestimmt!