Kategorie: Leitungen chainflex®

Single Pair Ethernet mit einem Aderpaar – warum?

igu-blog-adm | 25. November 2019

Durch neue Prozessoren ist es möglich geworden gleichzeitig auf einem Aderpaar zu senden und zu empfangen (im Gegensatz zu zwei paarigen cat5 Systemen) und dies mit hoher Frequenz und Datenrate zu tun (ähnlich vier paarigen Systemen wie cat5e und cat6). Die Basis dafür ist das alle Komponenten die hohe Frequenz bis zu 600 MHz aufgrund […]

Weiterlesen...

Leitung und Stecker bei Single Pair Ethernet (SPE)

igu-blog-adm | 25. November 2019

Warum Harting und igus zusammenarbeiten bei der Nutzerorganisation Beide Unternehmen sind in der Industrie zuhause und haben durch Ihren Qualitätsgedanken und die Nähe zur technischen Anwendungen eine sehr ähnliche Herangehensweise. Unser Kunden erwarten von uns zuverlässige, getestet Qualität. Hier ergänzen wir uns durch die Bereiche Leitung und Stecker vollkommen und können uns in der Entwicklung, […]

Weiterlesen...

Single Pair Ethernet vs. Ethernet

igu-blog-adm | 25. November 2019

Vergleich der Vorteile der alt hergebrachten Ethernetwelt und der neuen Technologie Single Pair Ethernet (SPE). Vorteil tradionelles Ethernet Bekannt und eingeführt hoher Wiedererkennungswert Bestehende Hardware nutzbar Noch günstiger da Menge der Komponenten sehr groß Vorteil SPE Bauraum der Leitung geringer Bauraum vom Stecker geringer Bauraum auf der Leiterplatte geringer und nur ¼ der notwendigen Übertrager […]

Weiterlesen...

Was bedeutet AWG ?

igu-blog-adm | 26. September 2019

AWG (American Wire Gauge) ist ein amerikanisches Maßsystem für elektrische Leiter. Die AWG-Nummer gibt den Aderquerschnitt in codierter Form wieder. Diese bezieht sich auf den geometrischen Durchmesser der Leitung. Kontraintuitiv ist hierbei, dass mit steigender AWG-Nummer der Querschnitt des Leiters sinkt. Aufschluss auf den tatsächlichen, elektrisch effektiven Querschnitt gibt das System in seiner meistgenutzten Schreibeweise […]

Weiterlesen...

Warum PUR und nicht PVC? Wie unterscheiden sie sich die Werkstoffe?

Marco Thull | 22. August 2019

Beide Werkstoffe haben im Einsatz bei Leitungen ihre Vor- und Nachteile, jedoch eignen sie sich für dynamische Anwendungen gleichermaßen. PVC ist sogar in Sachen Abrieb noch widerstandsfähiger. Die größten Unterschiede beider Werkstoffe liegen in der Medienbeständigkeit, im Temperaturbereich sowie in der Halogenfreiheit. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Warum sollte man in einem Reinraum spezielle Reinraumleitungen verwenden?

Kira Weller | 6. August 2019

In einem Reinraum sind die erlaubten Partikel pro m³ beschränkt. igus Produkte sind für bewegte Anwendungen gedacht. Durch Bewegung entsteht Abrieb. Um diesen so gering wie möglich zuhalten haben wir unsere Reinraumketten entwickelt und zertifizieren lassen. Wir haben sogar unsere chainflex Leitungen in der e-kette bewegt getestet und dies zertifizieren lassen. Sollten diese Klassen nicht […]

Weiterlesen...

Reinraum und Reinstraum … Worin besteht der Unterschied?

Kira Weller | 6. August 2019

Zwischen Reinraum und Reinstraum gibt es in der Bedeutung keinen Unterschied . Man kann also beide Wörter synonym verwenden. Dennoch gibt es verschiedene Reinraumklassen, welche die erlaubten Partikel pro Volumeneinheit festlegen. Unsere e-ketten für den Reinraum sind nach ISO 14644-1 über das Fraunhofer IPA getestet und zertifiziert. Gefällt mir +5 Gefällt mir nicht -0Du hast […]

Weiterlesen...

Wie kann ich meine Leitungen gegen Beschädigungen in der Bewegung schützen?

igu-blog-adm | 11. Juli 2019

Energiekette schützt Leitungen und Schläuche vor Beschädigungen Immer mit definiertem Biegeradius geführt Falls an der e-kette Schäden entstehen, sind einzelne Kettenglieder oder Trennstege einfach austauschbar Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Welche maximale Temperatur kann der Leiter nach DIN ab? (CU, CUZN, CUNI…)

Marco Thull | 8. Juli 2019

Grundsätzlich unterscheiden sich die entstehenden Temperaturen unter Last innerhalb eines Leiters je nachdem, welches Material genutzt wird. Die beste Leitfähigkeit weist dabei reines Kupfer auf. Ausschlaggebend für die maximal zulässige Temperatur eines Leiters ist allerdings auch die verwendete Isolation bzw. die Oberflächentemperatur, die auf die Isolation wirkt. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast […]

Weiterlesen...

Was steckt hinter den drei Angaben zu Biegeradius und Temperatur?

Marco Thull | 8. Juli 2019

Die Angabe vom Biegeradius für Leitungen ist in 3 verschiedene Faktoren eingeteilt. der Biegefaktor in der Festverlegung der Biegefaktor im flexiblen Einsatz der Einsatz in der linearen Kette Die Temperaturangaben der einzelnen Leitungsfamilien beziehen sich auch auf die 3 verschiedenen Bereiche: Festverlegung, flexible Bewegung und Bewegung in der Kette. Die Aussagen werden aufgrund der DIN […]

Weiterlesen...