In gleitenden Anwendungen legt sich das Obertrum der Kette auf das Untertrum der Kette ab, dies ist bei längeren Verfahrwegen immer so. Hierdurch wird die Leitung beim Verfahren deutlich stärker beansprucht als bei kurzen Verfahrwegen. Diese höhere Beanspruchung wird durch festen Aufbau der Leitungskonstruktion wie z.B. einem Innenmantel realisiert. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht […]
Nein, Kupfer ist zwar das am meisten verbreitete Leitermaterial, dennoch werden in der Kabelei auch andere Materialien wie z.B. Aluminium, Silber, Gold oder verschiedenste Legierungswerkstoffe als Leitermaterial verwendet. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Je nach Aderzahl und Querschnitt bildet sich im Kern einer Leitung ein freier Raum. Dieser sollte möglichst mit einer echten Kernkordel gefüllt sein (und nicht wie häufig anzutreffen mit Füllern oder Blindadern aus Abfallmaterialien). Damit wird das darüberliegende Verseilgebilde sicher unterstützt und verhindert das Abwandern der Verseilung in die Leitungsmitte. Gefällt mir +1 Gefällt mir […]
Ein Füller bzw. ein Füllelement in einer Leitung stellt in erster Linie einen runden Leitungsaufbau sicher. Dies ist besonders dann wichtig, wenn aufgrund der Leitungskonstruktion und der Ader-Querschnittskombination die Konzentrizität sonst nicht gewährleistet werden kann. Dies ist zum Beispiel bei Leitungen mit vielen Elementen wichtig. In Torsionsleitungen können Füller hingegen auch als Dämpfungsmaterial fungieren. Gefällt […]
Um ihre elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sicherzustellen, muss eine Leitung elektrisch leitend geschirmt sein. Diese Schutzwirkung wird vor allem durch die Angabe der sogenannten optischen Bedeckung des Schirmes ausgedrückt. Darunter versteht man die Fläche, die optisch vom Schirm überdeckt ist. Hat die Leitung zum Beispiel eine Kupferfolie als Schirm, kann man von einer Bedeckung von 100% […]
Die Farbe als solches ist nicht näher begründet. Es geht in erster Linie um die Auffälligkeit und die Zweifarbigkeit, damit auch eine klares Erkennen unter schlechten Sichtbedingungen und von Menschen mit rot-grün Schwäche gewährleistet ist. Gefällt mir +3 Gefällt mir nicht -1Du hast bereits abgestimmt!
Bei der Lagenverseilung liegen die Adern um den Leitungkern herum. Es gibt je nach Menge der Adern Verseilungen mit einer, zwei oder drei Lagen. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Es kommt immer auf die Anwendungen an. Haben wir einen großen Biegeradius und kaum Dynamik, ist die beste Wahl eine Leitung aus der CF8xx Serie. Bei hoher Dynamik und kleinen Biegeradien empfiehlt sich z.B eine Steuerleitung mit hochwertigem Aufbau wie CF9 Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Typ B sagt aus, dass die Leitung für gelegentliche Bewegung konzipiert wurde, jedoch nicht geeignet ist für eine E-Kette. Typ C ist konzipiert für spezielle Bewegungen, z.B. in einer E-Kette oder Girlandenaufhängung. Typ C+ ist eine Ergänzung von igus® für Bewegungen, die über den Bereich C hinaus gehen, z.B. kleine Biegeradien. Typ R sind Profinetleitungen, […]
Ja, wir bieten Komponenten und auch einbaufertige Systeme an. Mehr zu einbaufertige Systeme erfahren Sie hier. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!