Kategorie: Leitungen chainflex®

Haben Sie ATEX Zone XX taugliche Leitungen?

igu-blog-adm | 23. April 2020

Prinzipiell sind unsere Leitungen gut für ATEX Bereiche geeignet, da eine Vielzahl der Leitungen flammwidrig sind und eine Längsgasverbreitung durch die zwickelfüllende Extrusion verhindert wird. Jedoch müssen örtlich geltende Anforderungen und Normen berücksichtigt werden, die uns keine pauschale Aussage ermöglichen. Ausnahme ist der Bereich 0 & 20, da chainflex keine „eigensicheren“-Leitungen beinhaltet. Gefällt mir +2 […]

Weiterlesen...

Warum muss ich den Biegeradius meiner Leitung beachten?

igu-blog-adm | 21. April 2020

Der Leitungshersteller gibt den Biegeradius einer Leitung basierend auf einen DIN Test an. Dieser beschreibt den Biegefaktor bei fester Verlegung und gelegentlicher Bewegung. Bei chainflex geben wir zusätzlich noch den Biegefaktor für E-Ketten gibt. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Sind Ihre Leitungen geprüft?

igu-blog-adm | 21. April 2020

Wir prüfen unsere Leitung nach allen geforderten produktionsrelevanten Parametern nach DIN wie Ölbeständigkeit, Prüfspannung, Flammwidirigkeit usw. Außerdem prüft igus die mechanischen Eigenschaften der Leitung unter realen Bedingungen über die Normanforderungen hinaus. Um die hohe Qualität dauerhaft sicherstellen zu können, werden 20% der Fertigungsmenge in einem Schnelltest überwacht Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast […]

Weiterlesen...

Wie finde ich heraus, welche Leitung die Richtige ist?

igu-blog-adm | 21. April 2020

Zur Auswahl der elektrischen- sowie mechanischen Parameter finden sie die relevanten Daten in unseren Datenblättern. Außerdem verfügen wir über eine Vielzahl von Online-Tools zur schnellen Auswahl, sowie Lebensdauerberechnung. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Welchen Vorteil bieten Einzeladern gegenüber einer vier adrigen Motorleitung?

igu-blog-adm | 17. April 2020

Neben den deutlich reduzierten Einkaufspreis erreichen wir damit ebenfalls eine Reduktion des Biegeradius und damit auch des geforderten Bauraums des Systems. Des weiteren können Einzeladern entsprechend mit stärkeren Strömen belastet werden. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Wie funktioniert ein Medientest?

igu-blog-adm | 17. April 2020

Der DIN Test zur Medienbeständigkeit einer Leitung unterscheidetsich nach den verschiedenen Mantelwerkstoffen einer Leitung. Gemeinsam haben die Tests eine sogenannte Reißdehnprüfung, bei der eine Mantelprobe (Auschnitt in Knochenform) in dem Prüfmedium für einen definierten Zeitraum platziert wird und anschließend die Reißdehnung und Zugfestigkeit des Prüflings ermittelt wird. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast […]

Weiterlesen...

Wie ist ein Brandtest aufgebaut?

igu-blog-adm | 17. April 2020

In Abhängigkeit der Anwendung und Einsatzort gibt es eine Vielzahl an Anforderungen zur Flammwidirgkeit einer Leitung. Im Groben wird unterschieden zwischen vertikal- und horizontalen Brandtest, Einzelkabel oder Bündel und entweder eine Strecke bis zur Erlöschung gemessen oder ein Zeitintervall. Tiefergehende Informationen befinden sich in den entsprechenden IEC´s. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast […]

Weiterlesen...

Was hat REACH mit Leitung zu tun?

igu-blog-adm | 15. April 2020

REACH ist eine Verordnung, die zum Beispiel die Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe beschreibt. Da wir als Leitungshersteller ein Anwender von chemischen Stoffe sind, müssen wir die Richtlinen ebenfalls einhalten. All unsere Produkte werden mit REACH konformen Materialien hergestellt. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Wo ist der Unterschied zwischen einer Servo und einer Motorleitung?

igu-blog-adm | 15. April 2020

Eine Servoleitung ist eine Motorleitung mit einem oder zwei Steuerpaaren. Diese Steuerpaare sind für die Bremse des Motors und/oder für einen Temperaturfühler zuständig. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Welches Material ist am abriebfestesten?

igu-blog-adm | 15. April 2020

Der Mantelwerkstoff TPE hat durch seine speziellen Eigenschaften das beste Abriebverhalten in Energieketten. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...