Die Passung der Welle sollte h9 betragen, die Passung der Aufnahmebohrung H7. Nach dem Einpressen stellt sich am Innendurchmesser des Gleitlagers E10 ein (bzw. je nach Werkstoff F10 oder D11). Das resultierende Spiel wird zur Kompensation von bei Kunststoffen unvermeidbarer Feuchtigkeitsaufnahme und Wärmeausdehnung benötigt. Gefällt mir +5 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Das adäquate Lagerspiel stellt sich bei iglidur Gleitlagern – sofern nicht anders vereinbart, z. B. für kundenspezifische Sonderanfertigungen – standardmäßig nach dem Einpressen ein. Dieses Spiel ergibt sich aus der Passung des Gleitlagers (E10, F10 oder D11, werkstoffabhängig) und der Passung der Welle, die h9 betragen sollte. Im Rahmen der igus Qualitätskontrolle werden die Gleitlager eingepresst in eine […]
Viele Hersteller deklarieren ihre Produkte als „wartungsfrei“. Das heißt zumeist, dass die jeweiligen Lager mit einer Initialschmierung ausgeliefert werden. Solange diese Schmierung intakt ist, ist keinerlei Wartung nötig. iglidur Kunststoffe besitzen dagegen keinen Schmierfilm und kein Reservoir an Fett, das sich aufbraucht. Der homogene Materialaufbau der Gleitlager sorgt für einen weitgehend linear verlaufenden Verschleiß, ohne Überraschungen […]
Ja. Zu den Faktoren, die normalerweise für die Auswahl des idealen Werkstoffs für Gleitlageranwendungen notwendig sind, kommt es beim Einsatz im Vakuum vor allem auf dessen Feuchtigkeitsaufnahme an. Warum? Die meisten Werkstoffe nehmen in irgendeiner Form Feuchtigkeit auf, je nach Kunststoff variiert dies. Diese Feuchtigkeit kann aus Flüssigkeiten stammen oder aus der Luft: Wird diese […]
Bei igus erhalten Sie alles aus einer Hand: ob konventioneller Spritzguss der igus Spritzgussformen aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff, spanende Herstellung aus Halbzeugen oder völlig frei im 3D-Druck, ob Lasersintering oder die Beschichtung für metallische Oberflächen. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Für den Einsatz in ESD- bzw. ATEX-Bereichen empfehlen wir die Verwendung von iglidur PRT-Drehkränzen mit Edelstahlringen und Gleitelementen aus iglidur F2. Gefällt mir +3 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Ja. Im Katalog bieten wir neben der Geradverzahnung die Zahnprofile T10, AT10, HTD8M und HTD5M an. – Benötigen Sie ein anderes Zahnprofil? Sprechen Sie uns an! Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Aktuell ist dies für derlei Einsätze nicht der Fall. Zahnräder aus iglidur Werkstoffen sind jedoch im Allgemeinen über unseren 3D-Druck-Service erhältlich. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Ja. iglidur PRT-01-20-C und PRT-01-30-C sind Varianten für das Klemmen auf Wellen. Bei Bedarf fertigen wir auch geteilte PRTs zur nachträglichen Montage um Kabelstränge oder Rohrleitungen. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Die maximale Drehzahl ist größenabhängig. Für den größtmöglichen iglidur PRT-Drehkranz, PRT-01-300, beträgt diese 50 1/min, für den kleinsten, PRT-01-20, 300 1/min. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!