Alle igus Lösungen sind leicht zu montieren. Für viele igus Produkte findet man auch Montagehinweise- und -anleitungen. Außerdem bietet igus die Montage des kompletten Systems durch das igus Serviceteam direkt vor Ort an. So erhalten Sie eine komplette Lösung aus einer Hand und das mit einer Systemgarantie. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -1Du hast […]
Sie können sich mit dem e-ketten Experten online die richtige Energieführung konfigurieren und mit den passenden Leitungen direkt anschlussfertig bestellen. Der Experte berechnet mittels KI die optimale Innenaufteilung. Andererseits steht natürlich auch jederzeit ein technischer Verkaufsberater bei der Auslegung der Energiekette zur Seite. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Nach einer einwandfreien Montage und einer richtigen Einstellung der Leitungen ist das System ausfallsicher in Betrieb zu nehmen. Je nach Anwendungsfall und Verfahrhäufigkeit empfehlen sich gelegentliche Sichtprüfungen und eine Neueinstellung der Leitungen. Ansonsten ist die Energiekette als solches komplett wartungsfrei. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Mit igus Rollenketten sind Verfahrwege von 1.200 m und mehr möglich. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Die Lebensdauer jedes Energiekettensystems lässt sich online mit dem Lebensdauerrechner ermitteln. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Für igus e-kettensysteme ist kein zusätzlicher Antrieb erforderlich. Dadurch ist die Anzahl der erforderlichen Komponenten reduziert, und die Inbetriebnahme schneller durchgeführt/vereinfacht (keine Synchronisierung erforderlich/Programmierung Steuerung) Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Mit der e-spool – der schleifringfreien Federleitungstrommel – bietet igus eine Energiezuführung für unterschiedliche Einsatzszenarien an. Das kompakte, federgetriebene System kann Energie-, Medien- oder Lichtwellenleiter-Datenleitungen sicher führen. Damit Anwender auch bei größeren Längen auf das Energiekettensystem zurückgreifen können, hat igus einen Standard entwickelt. Die e-spool kann durch Ihre spezielle Konstruktion Leitungen und Schläuche bis zu […]
Die Lebensdauer einer Energiekette ist von vielen Faktoren abhängig, hierzu zählen die Zusatzlast der Befüllung, die dynamischen Werte, Länge des Verfahrwegs sowie das Technoklima – die äußeren Einflüsse durch Verschmutzungen. Um eine genaue Lebensdauer zu berechnen hat igus einen Lebensdauerkonfigurator entwickelt. Die dort eingeflossen Daten sind aus dem größten Versuchslabor der Branche von 3.800 m2 […]
Der Werkstoff, aus dem igus e-ketten gefertigt werden, muss viel aushalten: Druck- und Zugbelastung, Abriebfestigkeit, gute Zähigkeit, hohes E-Modul, stabiles Verhalten bei hohen und niedrigen Temperaturen und auch die Standfestigkeit gegenüber heißen Spänen. Der Standard-Temperaturbereich für Kunststoff-Energieketten liegt in der Regel bei -40°C bis +130 °C, kurzzeitig +170°C. Ein glühender Span ist jedoch deutlich heißer, […]
Der Werkstoff, aus dem igus e-ketten gefertigt werden, muss viel aushalten: Druck- und Zugbelastung, Abriebfestigkeit, gute Zähigkeit, hohes E-Modul, stabiles Verhalten bei hohen und niedrigen Temperaturen und dem Einsatz in Verbindung mit Chemikalien standhalten. igus Energieketten sind aus dem Hochleistungspolymer igumid hergestellt. Der igus Compound igumid wird diesen zum Teil widersprüchlichen Anforderungen gerecht. Eine ausführliche […]