Bei der Lebensdauer von Rollen einer Energieführung kommt es generell auf das Rollenmaterial und der äußeren Umgebung an. Freilaufende oder ungeschützte Rollen sind für äußere Einflüsse anfällig. Bei Energiekettensystemen sind Rollen in das Kettenglied integriert und mit einem seewasserfesten Fett „lebensdauergeschmiert“. Ein Austausch bei so einem System ist über die gesamte Lebensdauer nicht erforderlich. Gefällt […]
Ganz einfach finden Sie die passende Energieführung für Ihre Anwendung mit dem Energieketten Experten von igus. Hier können Sie online Komplettsysteme mit Innenaufteilung, Elektroleitungen und Führungsrinnensystemen konfigurieren. Ein anderer Weg für die Auslegung einer Energieführung ist über einen Berater vor Ort. Hier können Sie über das Expertenwissen von vielen ähnlichen Anlagen profitieren und sofort Referenzen […]
Der Einsatz im Außenbereich ist für Energieführungen im allgemeinen unkritisch. Energieketten sind sehr robust und halten auch extremen Minusgraden stand. Jede Energiekette wird im igus hauseigenem Testlabor in einem Kühlcontainer bei -40 Grad Celsius sowie auf einer Außenteststrecke unter realen Bedingungen getestet. Bei besonderen Anforderungen sind Energieketten auch in geschlossenen Systemen mit einer Überdachung oder […]
Oft geht es nicht um die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme sondern darum, welches System ist für meine Anwendung in Hinblick auf Kosten, Haltbarkeit und Bauraum die richtige Energiezuführung. Wenn man zum Beispiel nur den Vergleich von motorgetriebenen Kabeltrommeln zu Energieketten heranzieht, so gibt es keine pauschale Antwort, denn in der Industriewelt gibt es […]
Mit igus® Produkten Energie sparen und Kosten minimieren. Das Thema Energie und Energieverbrauch ist derzeit ein viel diskutiertes Thema. Ich möchte hier gar nicht tiefer einsteigen, sondern mich eher darauf konzentrieren, wie man mit auf die Anwendung angepassten Produkte die Energieeffizienz erhöhen kann. Erst recht, wenn die Planung einer solchen Anlage abgeschlossen ist oder es […]
Nahezu jede Anwendung für „lange Verfahrwege“ ist individuell zu betrachten. Als Leitfaden hat igus ein Handbuch zu diesem Thema kostenlos als download bereit gestellt. Wir empfehlen jedoch die Rücksprache mit einem Servicetechniker um die richtige Lösung für genau Ihre Anwendung auszuwählen. Bei mehr als 30.000 gleitenden Anwendungen hat igus die notwendige Expertise in diesem Gebiet. […]
Das Prinzip der gleitenden Anwendung: Wenn sich das Obertrum der Schleppkette während des Verfahrweges auf sein Untertrum ablegt, spricht man von einer “gleitenden Anwendung”. Die gleitende Anwendung ist bei langen Verfahrwegen, die am häufigsten gewählte Alternative, wenn die freitragende Länge nicht ausreicht. Zur seitlichen Führung ist meist eine Führungsrinne oder ein Führungskanal erforderlich. Lange Verfahrwege […]
Unsere Energieketten sind sehr robust und halten auch extremen Minusgraden stand. Jede Energiekette wird bei uns im hauseigenen Testlabor in einem Kühlcontainer bei -40 Grad Celsius sowie auf einer Außenteststrecke unter realen Bedingungen getestet. Bei besonderen Anforderungen sind unsere Energieketten auch in geschlossenen Systemen mit einer Umhausung erhältlich. Zum Beispiel in Schleusen oder auch Klärwerken […]
Alle Medien lassen sich sicher in nur einem Energiekettensystem führen. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
In e-ketten können alle Medien einfach und sicher geführt werden – auch Hydraulik- und Wasserschläuche. Im besten Fall werden diese einzeln verlegt und mit 20% mehr Bauraum eingeplant. Das Verhalten unter Druckbeaufschlagung ist zu beachten, auch bei der Auswahl der Zugentlastung und Innenaufteilung. Für solche besonderen Anforderungen bietet igus spezielle Innenaufteilungselemente sowie Klemmtrennstege und Rollenclips […]