Kategorie: 3D-Druck

Wo kann man 3D-drucken lassen?

igu-blog-adm | 15. Juli 2019

Es gibt eine Vielzahl verschiedener Anbieter, die das 3D-Druck-Verfahren zur Herstellung von Modellen oder Bauteilen anwenden. Hier gilt es je nach Anforderung und Anwendung zu unterscheiden, ob im 3D-Druck Kunststoff, Metall oder ein anderes Material verwendet werden soll. Auch kann aus verschiedenen Qualitätsstufen (z. B. Infil oder Präzision) der Materialien ausgewählt werden. Die Wahl des […]

Weiterlesen...

Ist die Oberfläche im 3D-Druck zu rau für Verschleißteile?

igu-blog-adm | 15. Juli 2019

Im 3D-Druck gefertigte Teile haben bedingt durch den Schichtaufbau und die Fertigung ohne Werkzeuge eine höhere Oberflächenrauheit.  Die höhere Oberflächenrauheit kann wie unten gezeigt (iglidur I3), zu einem anfangs höheren Reibwert führen. Nach kurzer Laufzeit haben sich die Gleitpartner „eingelaufen“, sodass Rauheit und Reibwert abnehmen. Daher ist ein Glätten der Oberflächen vor dem Einsatz technisch nicht notwendig. […]

Weiterlesen...

Was ist ein 3D-Drucker?

igu-blog-adm | 15. Juli 2019

Ein 3D-Drucker ist eine Maschine, mit der ein dreidimensionaler Gegenstand z. B. durch Aufschmelzen von Kunststoff oder Metall hergestellt werden kann. Dabei sind keinerlei Werkzeuge nötig. Für die Herstellung eines Gegenstandes ist eine entsprechende Konstruktionsdatei (3D-Model bzw. CAD-Datei) erforderlich. Auf Basis dieser Datei wird der Gegenstand im 3D-Drucker gefertigt. Der 3D-Drucker erstellt den Gegenstand, indem […]

Weiterlesen...

Was ist ein Zahnrad?

igu-blog-adm | 12. Juli 2019

Im Grunde ist ein Zahnrad eine kreisförmige Scheibe mit gleichmäßigen Einkerbungen (Zahnungen), die auf dem gesamten Umfang verlaufen. Verwendet wird es um (Bewegungs-)Kräfte auf ein weiteres Zahnrad oder eine Kette zu übertragen. Zwei oder mehrere miteinander kombinierte Zahnräder bilden ein Zahnradgetriebe. Bei gleichem Radius wirken die Räder mit gleicher Kraft aufeinander ein. Unterscheiden sich die […]

Weiterlesen...

Wie funktioniert ein Zahnrad?

igu-blog-adm | 12. Juli 2019

Einfach erklärt ist ein Zahnrad ist ein Rad, entlang dessen äußerer Kante Zahnungen angebracht sind. Zwei Zahnräder dessen Zähne in Form und Abstand identisch sind können gegeneinander laufen und so Kraft vom einen auf das andere Zahnrad übertragen. Die Zahnräder können bei gleicher Verzahnung unterschiedliche Größen haben. Bei zwei ineinandergreifenden Zahnrädern drückt das erste bei […]

Weiterlesen...

Welche Druckverfahren gibt es im 3D-Druck?

igu-blog-adm | 10. Juli 2019

3D-Druckverfahren im Überblick Grundlegend gibt es im 3D-Druck verschiedene Verfahren zur Fertigung von 3D-Modellen aus Kunststoff oder Metall. Was in Bezug auf filigrane Elemente von Bauteilen oder innenliegenden Strukturen in der herkömmlichen Fertigung mittels abtragender Verfahren eher schwierig bis nicht möglich war, kann über die unterschiedlichen Verfahren des 3D-Drucks gelöst werden.   Es gibt folgende […]

Weiterlesen...

Was ist Multi Jet Modeling?

igu-blog-adm | 10. Juli 2019

Bei dem als Multi Jet Modeling (MJM) bekannten 3D Druckverfahren wird aufgeschichtetes Photopolymer mit Hilfe von UV-Licht erhärtet. Geläufig ist dieses Verfahren auch Inkjet- oder Polyjet-Verfahren. Beim Druckvorgang wird schichtweise durch einen Druckkopf das 3D Objekt aufgebaut. Das Multi Jet Modeling bietet die Möglichkeit detailreiche Objekte mit einer glatten Oberfläche herzustellen. Die Arbeitsweise ist mit […]

Weiterlesen...

Wie teuer ist ein 3D Drucker?

igu-blog-adm | 10. Juli 2019

Bei der unzähligen Modellvielfalt der 3D-Drucker auf dem Markt, findet man einen 3D-Drucker schon für 100 € als Bausatz aber auch für viele Tausende Euro. Das liegt daran, dass der Preis von vielen Faktoren bestimmt wird, wie beispielsweise Größe, Qualität, industrieller oder nicht industrieller Nutzung. Die Frage lässt sich also ohne Berücksichtigung dieser Faktoren nicht […]

Weiterlesen...

Was ist das FDM Verfahren?

igu-blog-adm | 10. Juli 2019

Fused Deposition Modeling (FDM) ist ein 3D-Druck Verfahren, bei dem aus schmelzfähigem Material wie Kunststoff schichtweise ein 3D-Objekt hergestellt wird. Das Fused Deposition Modeling zählt zu den additiven Fertigungsverfahren, und wird auch als Schmelzschichtungsverfahren bezeichnet. Das verarbeitete Material aus Kunststoff oder Metall nennt man Filament. Für die Erstellung der einzelnen Modellschichten muss das Filament einen […]

Weiterlesen...

Was ist 3D-Druck?

igu-blog-adm | 10. Juli 2019

3D-Druck umfasst als Begriff viele verschiedene Varianten der additiven Technologie. Häufig werden als Synonym auch die Begriffe Additive Fertigung oder Rapid Prototyping eingesetzt. Beim 3D-Druck wird bei der Herstellung von Bauteilen Material Schicht für Schicht hinzugegeben – wie der Begriff „additiv“ auch bereits deutlich macht. Dies unterscheidet den 3D-Druck von zerspanenden Verfahren, bei denen bei […]

Weiterlesen...