Kategorie: 3D-Druck

Welche Vorteile hat 3D-Druck?

igu-blog-adm | 9. Oktober 2019

Der 3D-Druck bzw. die additive Fertigung entwickelt sich sehr schnell, sodass zunehmen auch größere Serien damit umgesetzt werden. Die wichtigsten Vorteile sind: Schnelle Lieferzeiten Keine Werkzeugkosten Automatisierte Generierung des Maschinencodes, daher effizient ab Stückzahl 1 Sehr hohe Gestaltungsfreiheiten Kosteneffizient bei komplexen oder kleinen Teilen (siehe Abbildung 1) Produktion „On Demand“, keine Lagerhaltungskosten Leichtbau reduziert die […]

Weiterlesen...

Wann kommt 3D-Druck nicht in Frage?

igu-blog-adm | 9. Oktober 2019

Der 3D-Druck bietet ohne Frage von allen Fertigungsmethoden die höchste Gestaltungsfreiheit und hat nur sehr wenige Fertigungsgrenzen. Neben den zahlreichen Vorteilen der additiven Fertigung bestehen jedoch auch Limitierungen in der Herstellung, die der Entwickler beachten sollte. Dabei gelten folgende Restriktionen: Maximale Bauteilgröße in Abhängigkeit des Bauraums der verwendeten Anlage. Größere Bauteile können in mehreren Teilen […]

Weiterlesen...

Was ist Selektives Laserschmelzen (SLM) ?

igu-blog-adm | 9. Oktober 2019

Beim selektiven Laserschmelzen handelt es sich um eine additive Fertigungsmethode für Werkstoffe aus Metall – besser bekannt als 3D-Metalldruck oder englisch „Selective Laser Melting“. Obwohl wir bei igus den Fokus auf Hochleistungspolymere legen, erklären wir bei dieser Gelegenheit trotzdem gerne diese Fertigungstechnologie. Wie funktioniert Selektives Laserschmelzen? Selektives Laserschmelzen gehört zu den pulverbasierten additiven Verfahren. Für […]

Weiterlesen...

Welche iglidur® Kunststoffe können im 3D-Druck verwendet werden?

igu-blog-adm | 18. September 2019

Im Spritzguss stehen bei igus aktuell 55 iglidur Kunststoffe für verschiedenste Anwendungen zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es noch mehr als 100 weitere Rezepturen für sehr spezielle Anwendungen. Alle iglidur Kunststoffe sind selbstschmierende Gleitlagermaterialien für die bewegte Anwendung. Von den 55 iglidur Kunststoffen kann jedoch nur ein Teil im 3D-Druck verarbeitet werden. Das liegt daran, […]

Weiterlesen...

Wie groß kann ein 3D-Drucker drucken?

igu-blog-adm | 15. September 2019

Die maximale Größe hängt vom jeweiligen 3D-Drucker ab. Es gibt mittlerweile unzählige verschiedene Modelle in unterschiedlichen Größen für jedes Druckverfahren. Heutzutage besteht die Möglichkeit, ganze Häuser im 3D-Drucker herzustellen und deshalb kann diese Frage pauschal nicht beantwortet werden. Baugröße nach Druckverfahren FDM-Verfahren: Bauraumgröße: 330 x 240 x 300 mm SLS-Verfahren: Bauraumgröße: 170 x 220 x […]

Weiterlesen...

Wie lange hält ein Zahnrad aus dem 3D-Druck?

igu-blog-adm | 12. September 2019

Zahnräder sind mechanischem Verschleiß ausgesetzt und haben deswegen eine begrenzte Lebensdauer. Die Lebensdauer eines Zahnrads/Zahnradpaars hängt von der Zahnradgestaltung, dem Material und der Belastung in der Anwendung ab.  Die Einflussgrößen Soll die Lebensdauer für eine bestimmte Anwendung ermittelt werden, dann sollten diese Daten vorliegen: Anwendungsdaten Drehmoment Drehzahl Umgebungstemperatur Pausenbetrieb/Dauerbetrieb Stöße oder gleichmäßiger Lauf? Wärmeableitung blockiert […]

Weiterlesen...

Wie funktioniert ein 3D-Drucker?

igu-blog-adm | 9. September 2019

Grundlegend funktioniert ein 3D-Drucker ähnlich wie ein bekannter 2D-Drucker der Tinte mittels Strahles oder Laser auf ein Papier aufträgt. Der 3D-Druck ist ein additives Verfahren, bei dem zur Herstellung einer Bauform Material nach und nach schichtweise aufgetragen wird um ein dreidimensionales Modell zu erstellen. Es gibt verschiedene Verfahren im 3D-Druck die etwas unterschiedlich funktionieren. Ausgangsbasis […]

Weiterlesen...

Wie genau kann ein 3D-Drucker drucken?

igu-blog-adm | 2. September 2019

Die Genauigkeit eines im 3D-Druck gefertigten Bauteils hängt vom jeweiligen Verfahren und von der Qualität des Druckers ab. Auch das eingesetzte Filament und die Qualität der CAD-Daten spielt dabei eine Rolle. Grundlegende Informationen zu Toleranzen im 3D-Druck Gegenüber dem Spritzguss oder spanenden Verfahren sind die möglichen Abweichungen im 3D-Druck größer. Beim Spritzguss von Kunststoffen sind […]

Weiterlesen...

Gibt es igus Stücklisten zu 3D Druckern?

igu-blog-adm | 21. August 2019

Hat igus Stücklisten zu 3D Druckern ist eine häufig gestellte Frage. Denn viele sehen auf Messeständen von igus rund um die Uhr 3D Drucker laufen. Zum Beispiel auf der Hannovermesse oder der Formnext in Frankfurt werden verschiedenste Modelle wie Zahnräder oder Gewindemuttern mit den igus Tribo-Filamenten gedruckt. Und diese 3D Drucker beinhalten viele igus Produkte, […]

Weiterlesen...

Warum Spritzgusswerkzeuge aus dem 3D-Drucker?

igu-blog-adm | 2. August 2019

Mit Hilfe des 3D-Drucks können Spritzgussformen mit bis zu 80% niedrigeren Kosten hergestellt werden. Dieses Verfahren nennt sich print2mold. Dadurch sind 3D-gedruckte Werkzeuge auch für Kleinserien und Bemusterungen und Prototypen besonders interessant und können ab einer Stückzahl von 1 in Auftrag gegeben werden. Für die so hergestellten wartungsfreien Kunststoff-Bauteile steht die komplette iglidur Palette von […]

Weiterlesen...