Gleitlager Kürzen, Abdrehen, Aufreiben – Wie geht das?
Lars Butenschön | 5. November 2018
Kennen Sie das? Der technische Händler Ihres Vertrauens wirbt mit einem Abmessungsprogramm an Gleitlagern mit genügend Varianten, um jeden Menschen auf dem Planeten und seine Haustiere mit jeweils einer davon zu versorgen… und dennoch gibt es das eine Gleitlager partout nicht in der Größe, die Sie brauchen? Dabei ist 11,46 mm doch ein völlig etabliertes Wellenmaß… und 5,84 ist nun wirklich keine exotische Länge… Also muss man mal wieder selbst ran und das Gleitlager kürzen oder anderweitig nachbearbeiten. Aber kann man einfach so Gleitlager kürzen? Und was ist, wenn der Durchmesser nicht passt?
Bei metallischen Gleitlagern ist das nicht immer so einfach. Gerade bei den Verbundlagern, die aus Metallhülsen mit Gleitschicht bestehen, ist die Anpassung des Innendurchmessers nicht wirklich sinnvoll. Die Gleitschicht ist nur wenige hundertstel Millimeter dünn. Viel ist da nicht mit Aufreiben. Die übrigen Maße lassen sich dagegen mit Werkzeugen der Metallbearbeitung ändern. Etwas einfacher ist die Sache bei Gleitlagern aus Massiv- oder Sinterbronze oder Messing. Diese weicheren Metalle lassen sich besser bearbeiten und empfindliche Gleitfilme müssen auch nicht berücksichtigt werden.
Oft reicht schon ein scharfes Messer: Gleitlager aus Kunststoff
Noch einfacher sieht die Sache mit dem Gleitlager Kürzen dagegen bei Gleitlagern aus Kunststoff aus. Diese lassen sich teilweise sogar mit einem einfachen Küchen- oder Teppichmesser zurecht schneiden. (Etwas Geduld und Geschick vorausgesetzt). Bei zu langen Gleitlagern kann man sich so recht einfach kurzfristig helfen: Einfach das zu lange Gleitlager in die Aufnahmebohrung einpressen und den überstehenden Teil mit einem scharfen Messer abschneiden. Stören dagegen nur einige wenige Millimeter, kann auch schon ein Stück Schleifpapier Abhilfe schaffen.
Innendurchmesser zu klein?
Passt der Innendurchmesser nicht, kann der Innendurchmesser einfach aufgebohrt werden. Bei Gleitlagern aus Kunststoff oder geschmierten Metalllagern ohne Gleitschicht ist dies möglich, da das gesamte Material als Kontaktfläche dienen kann. Auch hier gibt es eine einfache und hemdsärmlige Variante: Gleitlager einpressen und den Innendurchmesser aufbohren. Beachten Sie jedoch, dass noch genügend Wanddicke des Lagers vorhanden ist. Zwar hat diese wenig Auswirkung auf die Tragfähigkeit des Lagers, wohl aber auf die Verschleißgrenze. Denn je mehr Material da ist, desto mehr Material kann verschleißen und somit das Verschleißbedingte Ableben des Lagers hinauszögern.

Vorsicht beim Aufreiben: Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff!
Doch Obacht: Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff. Manche Kunststoffe sind nach dem Bearbeiten rauer als vorher und generell etwas schwerer zu bearbeiten. Das liegt daran, dass manche Kunststoffe zusätzlich faserverstärkt sind. Glas- oder Kohlefasern unterschiedlicher Dicke und Länge werden manchen Kunststoffen beigemischt um die mechanischen Eigenschaften – zum Beispiel die Tragfähigkeit – zu verbessern. Diese treten bei der Bearbeitung hervor und brechen, was für eine raue Oberfläche sorgt. Das führt wiederum zu erhöhter Reibung und Verschleiß. Im Betrieb ändert sich das über die Zeit, da sich diese Fasern während der Einlaufphase glätten, lösen oder wieder im Material einbetten. Diese Probleme können Sie aber auch gleich ganz vermeiden, wenn Sie vor der Montage der Welle einfach eine dünne Schicht Schmierfett auftragen. Das Fett verringert die Reibung bis das Lager „eingelaufen“ ist.
Wenn der Außendurchmesser zu groß ist
Ist der Außendurchmesser eines Lagers zu groß ist es am sinnvollsten, diesen auf einer Drehmaschine abzudrehen. Da hier weder besondere Werkzeuge noch aufwändige Programmierungen nötig sind, gestaltet sich dieser Prozess unkompliziert. Auch eine rauere Oberfläche ist kein Problem. Bei aufgerautem Außendurchmesser kann der Einpressvorgang zur Montage zwar etwas mehr Kraft erfordern, gleichzeitig ist aber auch der Presssitz besser. Das Lager rutscht weniger leicht aus der Aufnahmebohrung. Dieser Arbeitsschritt – ebenso wie die vorher genannten gehören zum Standardrepertoire eines jede Metall- oder Kunststoffbearbeiters. Hersteller wie igus® bieten diesen Service auch gleich mit an – falls das angebotene Abmessungsprogramm nicht ausreicht.
3 mal abgeschnitten und noch zu kurz
Und als kleiner Zusatztipp am Rande: Wenn Sie es mit dem Gleitlager Kürzen übertrieben haben oder der eingangs erwähnte Lieferant nur viel zu kurze Gleitlager anbietet: Montieren Sie doch einfach eine entsprechende Anzahl kürzerer Gleitlager hintereinander. Gerade die einfach aufzubohrenden Kunststoffgleitlager eignen sich gut um hintereinander eingepresst und anschließend präzise aufgebohrt zu werden um möglichst wenige Ausrichtungsfehler zu garantieren. Aber auch unbearbeitet ist dieser „Trick“ schon eine sehr praktische Lösung.
Und wenn alles nichts hilft oder die Maße der Buchse zu klein sind… Manche Hersteller von Kunststoffgleitlagern bieten Halbzeuge in runder oder kantiger Form an. Diese stellen vor allem für mittelgroße Stückzahlen eine günstige Alternative zu anderen Verfahren wie 3D-Druck und Sintern dar und erlauben eine breitere Palette an Werkstoffen bei gleichzeitig großer Gestaltungsfreiheit.

Thomas A.
Hallo Herr Butenschön,
Danke für den informativen Artikel - eine Sache ist mir aber nicht ganz klargeworden:
Kann man Gleitlager aus Sinterbronze einfach aufbohren oder sogar aus Vollmaterial eine neue Lagerbuchse herstellen?
Man findet dazu unterschiedliche Angaben: Die einen sagen "Nein, das geht nicht", weil man die Schmierkanäle des porösen Materials verschliesst, die anderen sagen "Ja, das geht", weil angeblich genug Kanäle überbleiben.
Was ist nun richtig? Vielen Dank!
Lars Butenschön
Hallo Herr A.,
freut mich, dass Ihnen der Blogbeitrag gefallen und Fragen aufgeworfen hat! Nun sind wir auf Gleitlager aus Kunststoffen spezialisiert - dennoch treffen wir in der Praxis häufig auf alle möglichen Themen rund um metallische Gleitlager. So auch Sinterbuchsen. Wir würden uns der These anschließen, dass das Aufbohren der Lager die Laufeigenschaften durch das Verschließen der Poren beeinträchtigt. Ob nun alle oder viele dieser Poren verschlossen werden hängt sicherlich von der Beschaffenheit des Werkzeugs, der Bearbeitungsgeschwindigkeit, Kühlung etc. ab. Leider verfügen wir hier über wenig empirische Erkenntnisse. Am Ende - und hier kommen wir wieder zu unserer erwähnten Spezialisierung zurück, Würden wir in diesem Fall natürlich die Verwendung von Kunststoffbuchsen empfehlen. Setzt natürlich voraus, dass die Anwendungsparameter passen :).
Ich hoffe die Antwort ist hilfreich und wünsche gutes Gelingen!
Freundliche Grüße,
Lars Butenschön
Markus P.
Ich habe den ersten Absatz gelesen und dachte kurz, dass ich diesen Abschnitt geschrieben habe. Eins zu Eins ist mir diese Situation schon auch passiert, daher musste ich gleich am Anfang des Artikels schmunzeln, weil ich mit solchen Problemen nicht alleine bin. Also schon mal vielen Dank für den äußerst gelungenen Einstieg in das Thema.
Und zum Rest der Beitrags will und muss ich gar nicht so viel sagen. Sehr informativ, verständlich und sauber geschrieben. An dieser Stelle will ich auch einfach mal danken, denn in den Weiten des Internets sind Artikel dieser Qualität immer Mangelware... so habe ich die Erfahrung gemacht. Deshalb sollte man auch einfach froh sein einen Artikel dieser Qualität gefunden zu haben. Da ist auch mal Zeit, einfach kurz Danke zu sagen.
Aber nun zum Thema des Ganzen. Seit meiner Ausbildung arbeite ich in einer Firma, die viel mit Metallbearbeitung zu hat. Am liebsten arbeite ich ja tatsächlich an der Fräsemaschine. Und meiner Einschätzung nach ist es immer wichtig für Unternehmen geworden effizient zu arbeiten, auch wenn das bedeutet, dass man funktionierende Prozesse austauschen muss. So strebt meine Abteilung aktuell einen Umschwung auf das automatische Entgraten, sodass mehr Zeit bleibt für andere Aufgaben, auf die wir unseren Fokus legen sollten. Aber an dieser Stelle will ich ungern mit betriebsinternen Beispielen langweilen...
In diesem Sinne: viele Grüße!
Lars Butenschön
Hallo Markus,
vielen Dank für das tolle Lob und auch für den Hinweis hinsichtlich des automatischen Entgratens. Ich gebe das direkt mal weiter. Viel Spaß beim Weiterlesen und viele Grüße!