Die richtige Leitung auf Knopfdruck
Der chainflex Produktfinder
igu-blog-adm | 7. Juni 2021
Es musste genau diese Regenjacke sein. Diese gelbe. Die wasserdichte. Nicht abweisend, sondern dicht. Ich wusste die Eigenschaften ganz genau. Die Anforderungen waren mir so klar, dass ich gezielt suchen konnte. Auf lange Gespräche mit Verkäufern hatte ich keine Lust. Viel schneller geht das doch online. In die Suchmaschine eines Onlineshops eintippen und los. Was hat die richtige Leitung nun mit der gelben Regenjacke zu tun?

Die richtige Leitung auf Knopfdruck
Mit der richtigen Leitung kann es genauso gehen. Mit dem chainflex Produktfinder. Denn der funktioniert ähnlich wie eine Suchmaschine. Und spuckt am Ende genau das aus, was man braucht. Es ist einfach so, dass Elektriker oft ganz genau wissen, was sie suchen. Das ist dann eher selten eine gelbe Regenjacke, aber eben eine Leitung. Eine Leitung mit bestimmten Anforderungen. Die Elektriker kennen den gewünschten Leitungsaufbau, die Übertragungseigenschaften und die Schirmung.
Auswahlkriterien beim chainflex Produktfinder
Wer eine Leitung sucht, der möchte vor allen Dingen wissen, wie lange die Leitung hält und, was sie kostet. Lebensdauer und Geld spielen einfach eine große Rolle. Unser Tool kann dabei helfen, hierzu eine klare Aussage zu bekommen, wobei die mechanischen Themen zunächst außer Acht gelassen werden. Das Ganze geht schnell und kostenlos und ist nicht nur deshalb sehr beliebt.
Neben dem Leitungstyp lässt sich ein Filter einbauen, der das Ergebnis nach Außenmantelmaterial, Zulassungen und Umgebungs- und Anwendungsparameter filtert.


Genau wie bei der Regenjacke. Nur dort suche ich nach Geschlecht, Farbe und Größe.
Die Suche liefert in beiden Fällen alle Ergebnisse mit den gefilterten Parametern. Unter Umständen hat man dann immer noch eine Auswahl verschiedener Artikel und Preise.
Die richtige Leitung zum richtigen Preis
Die richtige Leitung darf nicht zu niederwertig sein. Dann sind die Kosten bei einer Reklamation zu hoch. Der Austausch der Leitung kann zum Produktionsstop führen. Und mal ehrlich, ich möchte auch nicht die günstigste Jacke kaufen und nach 2 Monaten zurückschicken, weil eine Naht gerissen ist. Eine hochwertige Leitung kostet hingegen bei der Anschaffung deutlich mehr. Die beste Lösung liegt wohl irgendwo dazwischen.
Und vielleicht muss man hier auch einfach auf sein Bauchgefühl hören. Oder zur Sicherheit zusätzlich auf einen Fachmann. Wir stehen Ihnen hierfür gerne zur Seite, melden Sie sich.