Chainflex Qualität nachhaltig UND günstig kaufen? Das geht!

Malte Fahlbusch | 9. September 2024

Heutzutage geht es viel darum, Abfälle zu vermeiden. Die Ozeane sind stark verschmutzt, der „pazifische Müllstrudel“ ist etwa 4,5-mal so groß wie Deutschland. Gerade im Lebensmittelbereich erhält die „Zero Waste“ Philosophie immer mehr Zulauf. Auch wir bei igus haben uns das Ziel gesetzt bis 2025 mit Gebäuden und Produktion CO2 neutral zu werden. Einen wesentlichen Beitrag zu einem nachhaltigen, Zero Waste-Verhalten leistet auch die Verwendung von Restbeständen. Anstatt die Restbestände zu verschrotten, werden diese zuäußerst attraktiven Konditionen verkauft.

Wie funktioniert die Restebörse?

Die Restebörse ist selbsterklärend. Wir bei chainflex wollen kein Stück unserer Leitungen wegwerfen, doch durch das Zuschneiden verschiedenster Kabellängen für unsere Kunden entstehen oft Restlängen. Alle Restlängen zwischen 10m und 50m wandern daher bei uns sofort in die Bestände der chainflex Restebörse und werden mehrmals täglich aktualisiert. Damit können Interessenten diese Kabel sofort online kaufen, nur solange der Vorrat reicht.

Die Restebörse finden Sie automatisch bei jeder Leitung im Onlineshop. Dafür suchen Sie sich eine beliebige Leitung im Onlineshop aus und Sie bekommen automatisch unter dem Punkt „-50% auf Restlängen“ angezeigt, ob für die Leitung noch Restlängen vorhanden sind. Die angezeigten Restlängen können ausgewählt und direkt in den Warenkorb gelegt werden und die 50% Rabatt werden direkt verrechnet. Falls Sie noch nicht wissen, welche Leitungen Sie suchen, kann ich Ihnen unseren Chainflex® Produktfinder empfehlen. Dort können Sie nach einer Aderquerschnittskombination, der Artikel Nr. oder über entsprechende Auswahlfelder die richtige Leitung für Ihre Anwendung suchen und finden.

Durch die direkte Implementierung unserer Restebörse in unseren Onlineshop ist es nun deutlich einfacher, Restlängen zu finden und auszuwählen. Alle Informationen zu Leitungstyp und -aufbau, Länge, Preis/m und Gesamtpreis sind auf einem Blick zu sehen. Nachdem Sie den Artikel per Mausklick in den Warenkorb geschoben und gekauft haben, wird dieser schnellstmöglich per UPS versendet werden. Bitte beachten Sie hierzu immer den Liefertermin in der Auftragsbestätigung. Bei sehr dringenden Anfragen kontaktieren Sie uns gerne persönlich, wir helfen, wo es geht. Dadurch, dass wir unsere Leitungen bereits seit 1989 in unserem weltgrößten Testlabor für bewegte Leitungen testen, können wir Ihnen eine Lebensdaueraussage sowie 4 Jahre Garantie auf Ihre chainflex Leitungen und Restlängen geben.

Günstige Leitungen direkt ab Lager

Der Bestand wird regelmäßig aktualisiert und besteht nur aus Leitungen, die ab Lager verfügbar sind. Das bedeutet auch, dass eine Leitung im Warenkorb noch nicht als gekauft gilt. Erst die Bestellung und nicht das Übernehmen des Artikels in den Warenkorb sichert einen Artikel. Dabei gilt vor allem, dass diese Längen nicht mehr zugeschnitten werden, sondern nur als komplettes Bund verkauft werden.

Wichtig: Wir verkaufen hier keine Ware zweiter Hand. Auf die Leitungen der Restebörse geben wir die bekannten 4 Jahre Garantie wie auf alle anderen chainflex Leitungen auch. Die Leitungen aus der Restebörse überzeugen mit der gewohnten chainflex Qualität und das bewährt seit 10 Jahren. Sie werden nur aufgrund der Restlänge zu günstigeren Preisen verkauft.

Warum Restebörse und nicht „Standard-Leitungen“?

Die Restebörse hilft beiden Seiten: Ihnen als Kunde, indem Sie nur die passenden Mengen zu günstigen Konditionen kaufen und für uns bedeutet es weniger Abfall durch Verschrottung und weniger Aufwand durch das entfallende Zuschneiden der Leitungen. Ein Beitrag für Ihre Geldbörse und für die Umwelt. Gemeinsam auf den Spuren von Zero Waste.

Du hast bereits abgestimmt!
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!

Artikel Schlagwörter:

chainflex Leitungen Restebörse

Newsletter:

Bitte wähle ein Thema