Wir schreiben das Jahr 1989: Die Berliner Mauer fällt, der Fernsehsatellit Astra 1A nimmt Betrieb auf, Voyager 2 liefert Bilder vom Neptun und die erste igus® chainflex® Leitung kommt auf den Markt. Wir wollen uns trotz der anderen, wichtigen Ereignisse auf letzteres konzentrieren.Denn auch die Welt der Produktion befindet sich im stetigen Wandel. Wie igus […]
„Geht das auch in Pink?“ Zugegebenermaßen bekommen wir solche Anforderungen eher selten, wenn es um das Thema Leitungen geht. Es gibt aber Anforderungen, die unsere Katalogware trotz des sehr großen Sortiments nicht erfüllen kann. Für solche Fälle werden sogenannte Sonderleitungen benötigt. Im folgenden Artikel möchten wir uns diesem Thema widmen einige Eckdaten genauer beleuchten. Was […]
Zurzeit lässt das Frühlingswetter noch etwas auf sich warten. Aber in ein paar Wochen geht es wahrscheinlich wieder los mit den höheren Temperaturen. Wer weiß, vielleicht wartet ein weiterer Rekordsommer auf uns wie schon in den letzten Jahren. Leitungen, die im Außenbereich eingesetzt werden, müssen häufig saisonalen Temperatur-schwankungen standhalten. Durch die extremen Temperaturen in den […]
Zum 01. März 2021 wurde aus DNV-GL nun DNV. Diese Meldung erscheint derzeit in einschlägigen Newslettern und Fachzeitschriften und wirft bei einigen Kunden Fragen auf. Wer igus kennt weiß, dass das Unternehmen vor allem im Leitungsmarkt eng mit der Offshore Industrie verbunden ist. Welche etwaigen Auswirkungen die Änderung bei DNV-GL für unsere Kunden hat würden […]
Ich staunte nicht schlecht, als mir mein Kollege bei einem Besuch unserer Niederlassung erklärte, wie das bei seinen Kunden so läuft mit den Wartungsintervallen. „Gewartet wird dann, wenn die Maschine ihren Geist aufgibt! Unsere Kunden sind über jedes Bauteil froh auf das sie sich verlassen können.“ Deshalb greifen wir heute das Thema Qualität und Wartung […]
Abriebverhalten oder Abriebfestigkeit sind Begriffe, die in Zusammenhang mit Leitungen in e-ketten häufig fallen. Denn das Abriebverhalten ist essenziell wichtig für die Haltbarkeit einer Leitung. Warum müssen Leitungen abriebfest sein? Um es kurz zu machen: Damit sie halten. Je länger desto besser. Je nach Anwendung werden Leitungen mehr oder weniger beansprucht. Ist das Abriebverhalten einer […]
Der Markt ist voll mit unzähligen Leitungen. Und alle haben unterschiedliche Farben. „Ein bunter Strauß voll Sicherheit“ sozusagen. Aber warum haben Leitungen überhaupt unterschiedliche Farben? Der Leitungsaufbau und unterschiedliche Farben Über den Aufbau im Detail haben wir hier bereits berichtet. Im Hinblick auf die unterschiedliche Farbgebung bei Leitungen betrachten wir hier den Außenmantel und die […]
Reklamationen sind im ersten Moment nicht erfreulich und werfen uns manchmal kurzzeitig etwas aus der Bahn. Wer hört schon gerne von einem Kunden, dass etwas nicht planmäßig funktioniert. Aber sie sind für uns von enormer Bedeutung. Nur durch derartige Rückmeldungen unserer Kunden können wir Produkte verbessern und uns immer genauer auf den Kunden und dessen […]
Mit dem Einsatz von auf die Anwendung optimierten Leitungen können Produktionsprozesse klar und einfach optimiert werden. Vermeintlich günstige Verschleißteile entpuppen sich sonst schnell als versteckte Kostenfallen.
In meinen Produktschulungen für neue Mitarbeiter im Verkauf vermittle ich traditionell viel Theorie. Diese reicht von Grundlagen der Elektrotechnik über Leitungsfertigung bis hin zu Leitungswerkstoffen. Wenn ich die verschiedene Leitungsarten, deren Verwendungszweck und Eigenschaften erläutere, habe ich dabei ein sehr wichtiges Augenmerk: Die Praxis. Ich vermittle meinen Schülern die wichtigsten Kniffe und Fragen, um sich […]