Kann LWL die Lösung bei kleinen Biegeradien sein?

Max Herrmann | 23. Februar 2022

Industrie 4.0 hat mittlerweile Einzug in sehr viele Anwendungen gefunden. Daten werden an den verschiedensten Stellen erfasst und müssen zum Leitsystem transportiert werden. Hierbei kommen u.a. unsere chainflex Leitungen zum Einsatz. Wann aber sind Lichtwellenleiter (LWL) die richtige Lösung? Und können LWL bei kleinen Biegeradien eingesetzt werden? Das möchten wir uns heute genauer ansehen. Die […]

Weiterlesen...

ASI Busleitungen und Weihnachtsbeleuchtung

Max Herrmann | 20. Dezember 2021

Über Busleitungen haben wir bereits in einem anderen Beitrag berichtet. Heute möchten wir uns speziell dem Thema ASI Busleitung widmen und zeigen, was ASI Busleitungen mit Weihnachtsbeleuchtung gemeinsam haben. Was ist ASI Bus? ASI steht für Aktor Sensor Interface. Interface wiederum steht hier für eine Art Koppelstelle bzw. Schnittstelle. Das Interface dient zum Anschluss von […]

Weiterlesen...

Warum testen wir eigentlich so viel?
Von Normen, Standardtests und unserem Testlabor für Leitungen

Max Herrmann | 24. November 2021

Das ist eine gute und berechtigte Frage. Denn Testen kostet viel Zeit und Geld. Gibt es nicht einfach einen Normtest, den jeder Leitungshersteller machen muss? Welche Auskunft kann uns die Norm geben? Welchen Vorteil haben Sie als Kunde aus unserer Entscheidung, Leitungen unter realen Bedingungen in der E-Kette zu testen? All diese Fragen möchte ich […]

Weiterlesen...

Warum Kupfer? Kupfer als Leitermaterial?

Max Herrmann | 10. Mai 2021

„Leitungen aus Silber und vergoldete Stecker. Ist das ein Trend aus Hollywood?“ Ich musste schon schmunzeln als diese Frage in einer Schulung für Auszubildende zum Mechatroniker gestellt wurde. Haben Sie sich nicht auch schon mal gefragt, warum Leitungen meist aus Kupfer bestehen und warum es solche Exoten gibt, bei denen man Edelmetalle wie Gold und […]

Weiterlesen...

„Bunte Mischung“ bei igus
Kreative Online Kundentermine

Max Herrmann | 5. Mai 2021

Die Welt spielt sich online ab. Vielleicht haben Sie auch schon an einem Online Kundentermin teilgenommen? Wie hat es Ihnen gefallen? Onlinetermine sind nicht mehr neu. Wir haben bereits in vergangenen Beiträgen über das Kaufen von Leitungen im Homeoffice und die Wichtigkeit der Haptik beim Verkaufen von Leitungen gesprochen. Nach einem Jahr Praxis haben wir […]

Weiterlesen...

Busleitungen bei langen Verfahrwegen und die Alternativen

Max Herrmann | 24. März 2021

Heute möchte ich Ihnen von einem Kundenbesuch aus den letzten Wochen berichten, der mich dazu bewegt hat, den heutigen Blogartikel zu schreiben. Es geht hierbei um das Thema Busleitungen bei langen Verfahrwegen. Der Kunde baut Anlagen zur Verarbeitung von Schaumstoffen. Unter anderem geht es hier um das Material Handling zwischen den verschiedenen Bearbeitungsschritten. Bei diesen […]

Weiterlesen...

Leitungen kaufen im Homeoffice

Max Herrmann | 10. Februar 2021

Wie bekomme ich im Homeoffice die nötigen Informationen zur gewünschten chainflex Leitung? Viele Menschen und damit auch unsere Kunden arbeiten derzeit im Homeoffice. Diese Situation hindert uns oft an persönlichen Gesprächen und dem gewohnten Austausch zu Themen unterschiedlicher Art. Auch beim Thema „Leitungen kaufen“. Sie fragen sich, wie Sie trotz Homeoffice Informationen über unsere Leitungen […]

Weiterlesen...

Leitungen in explosionsgefährdeter Umgebung
Was ist ATEX?

Max Herrmann | 21. Januar 2021

Manchmal hört man den Begriff „explosionsgefährdete Umgebung“ und in diesem Zusammenhang auch den Begriff „ATEX“. Was es damit auf sich hat und warum das in Zusammenhang zu Leitungen steht, schauen wir uns heute genauer an. Was ist eine explosionsgefährdete Umgebung? Eine explosionsgefährdete Umgebung ist ein Ort, an denen Gemische von Dämpfen, Gasen oder Staub sich […]

Weiterlesen...

Die 5 lustigsten Redewendungen und Missverständnisse in Bezug auf Leitungen

Max Herrmann | 13. Januar 2021

Sie denken, Humor und Technik haben nichts miteinander zu tun? Überzeugen Sie sich in diesem Blogbeitrag vom Gegenteil. „Ich glaub, Du stehst auf der Leitung“ oder „Du hast aber eine lange Leitung“. Diese oder ähnliche Redewendung kennt wohl jeder.  Und natürlich weiß jeder, dass dabei nicht wirklich jemand auf einer Leitung steht. Erfahren Sie in […]

Weiterlesen...

Was sagt uns das Datenblatt?

Max Herrmann | 21. August 2020

Sobald eine Leitung gebaut und auf den Markt gebracht wurde, erstellt man ein Datenblatt. Was das Datenblatt beinhalten sollte und wo hier die Besonderheiten liegen, zeigt der heutige Beitrag. Das Datenblatt Oftmals wird ein Datenblatt mit einem sehr technischen Dokument in Verbindung gebracht, welches am Ende des Tages doch nicht immer die Antworten liefert, die […]

Weiterlesen...