MPCNC Schleppketten

Schleppketten für die Most Printed CNC (MPCNC) – ideal für X- und Y-Achse

Jaki Hang | 9. Februar 2023

Für den Aufbau der MPCNC werden unterschiedliche Bauteile benötigt, wie z.B. Schrittmoren, Steuerungsteile, Kabel etc. Empfehlenswert sind auch Schleppketten, die an der X- und Y-Achse der MPCNC angebracht werden. Sie sorgen dafür, dass die Kabel, die zu den Schrittmotoren führen, sauber verlegt werden.

Weiterlesen...

e-kette

Was ist überhaupt eine e-kette®?

Jaki Hang | 13. Juli 2022

Hört man als Außenständiger diesen Begriff, fällt es einem schwer sich etwas drunter vorzustellen. Genau so ging es mir, als ich mich bei igus® beworben habe. Ich hätte niemals dran gedacht, dass sich hinter einem so simplen Begriff so viele verschiedene Möglichkeiten verbergen. e-kette® ist eine eigene Marke der Firma igus® und steht für Energiekette oder Schleppkette, doch was genau ist das?

Weiterlesen...

Kabelketten für Schreibtische

Kabel einfach verstecken: Diese Kabelketten machen es möglich

Jaki Hang | 14. April 2022

Wir alle kennen den Kabelsalat: entweder unter dem Schreibtisch oder frei im Raum liegend. Es sieht unschön aus und staubt ein und schlimmstenfalls stolpert man drüber. Daher ist es sehr wichtig, die Kabel gut zu verstecken und zu ordnen. Die flexiblen Kabelketten von igus machen es möglich und sorgen für Ordnung im Büro und Daheim. […]

Weiterlesen...

Energieketten-Bestseller

Die 6 besten Energiekettensysteme für nahezu alle Anwendungen

Jaki Hang | 20. Januar 2022

Sie sind auf der Suche nach einer passenden Energiekette für Ihre Anwendung, aber es fällt Ihnen schwer, das richtige Produkt zu finden? Dann sind Sie hier genau richtig! Wir haben für Sie in diesem Artikel die 6 besten Energiekettensysteme zusammengestellt, mit denen Sie 90 % aller Anwendungen lösen können. Wir haben sie auf Grundlage der […]

Weiterlesen...

Anordnungsformen Energieketten

Welche Energieketten gibt es? Anordnungsformen und Tipps

Jaki Hang | 16. Juli 2021

Die Anordnungsformen bzw. Installationsvarianten einer Energiekette sind: Die freitragende, die gleitende, die hängende, die stehende und die sich im Kreis bewegende Anordnung. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen hauptsächlich die freitragende, gleitende und hängende Anordnung vor. Sie werden einen Überblick über die unterschiedlichen Anordnungsformen der Energiekette erhalten und was Sie bei der Auslegung beachten sollten, […]

Weiterlesen...

Innenaufteilung Energieketten

Innenaufteilung von Energieketten: Welche Arten es gibt und wie Sie die richtige finden

Jaki Hang | 10. Februar 2021

Die Innenaufteilung ist ein wichtiger Bestandteil von Energieketten und dient dazu, unterschiedliche Medien innerhalb der Führung zu trennen bzw. zu unterteilen. Denn nur mit der richtigen Anordnung der Leitungen kann die Lebensdauer des Systems erhöht werden. In diesem Beitrag erfahren Sie mehr über die verschiedenen Komponenten der Innenaufteilung und wie Sie die passende Aufteilung für […]

Weiterlesen...

Energieketten in Wasserkraftwerken: Darum sind Energieketten in Wasserkraftanlagen die richtige Wahl

Jaki Hang | 28. Januar 2021

Für die Versorgung mit elektrischer Energie kommen in Wasserkraftanlagen häufig Systeme wie Leitungswagen, Motorleitungstrommeln oder Stromschienen zum Einsatz. Doch diese sind oft störanfällig und wartungsintensiv. Deshalb haben wir das basic flizz System entwickelt, das bei Dauerbelastung sicher und störungsfrei funktioniert. Dauerhafter Einsatz bei jeder Witterung Mithilfe von Wasserkraftanlagen wird die Energie des Wassers in Strom […]

Weiterlesen...

Lebensdauer der Energieketten

Wie igus maximale Lebensdauer aus Energieketten herausholt

Jaki Hang | 20. Oktober 2020

Viele Hersteller konstruieren ihre Produkte derart, dass sie frühzeitig den Geist aufgeben. Geplante Obsoleszenz heißt diese Trickserei. Warum igus eine andere Strategie verfolgt.     Schnell noch das Spaghetti-Rezept für den Kochabend bei Freunden ausdrucken. Doch dann der Schrei zum Himmel: Der Drucker geht nicht mehr an. Kann doch bei einem zwei Jahre jungen Gerät nicht sein, […]

Weiterlesen...

Die Lebensdauer der Energieführung an Maschinen verlängern: 4 hilfreiche Tipps

Jaki Hang | 6. August 2020

Fehler in der Übertragung oder einen Ausfall werden einzelne Maschinen oder komplette Anlagen nicht mehr mit der benötigten Energie versorgt. Dadurch können die Produktivität und Gewinne des Unternehmens beeinträchtigt werden. Es ist daher wichtig, dass die Energieführung an Maschinen eine hohe Lebensdauer haben muss.

Weiterlesen...