Innenaufteilung Energieketten

Innenaufteilung von Energieketten: Welche Arten es gibt und wie Sie die richtige finden

Jaki Hang | 10. Februar 2021

Die Innenaufteilung ist ein wichtiger Bestandteil von Energieketten und dient dazu, unterschiedliche Medien innerhalb der Führung zu trennen bzw. zu unterteilen. Denn nur mit der richtigen Anordnung der Leitungen kann die Lebensdauer des Systems erhöht werden. In diesem Beitrag erfahren Sie mehr über die verschiedenen Komponenten der Innenaufteilung und wie Sie die passende Aufteilung für […]

Weiterlesen...

Leitungen kaufen im Homeoffice

Max Herrmann | 10. Februar 2021

Wie bekomme ich im Homeoffice die nötigen Informationen zur gewünschten chainflex Leitung? Viele Menschen und damit auch unsere Kunden arbeiten derzeit im Homeoffice. Diese Situation hindert uns oft an persönlichen Gesprächen und dem gewohnten Austausch zu Themen unterschiedlicher Art. Auch beim Thema „Leitungen kaufen“. Sie fragen sich, wie Sie trotz Homeoffice Informationen über unsere Leitungen […]

Weiterlesen...

Einzigartiger Service: Lebensdauer von 3D-Druck-Bauteilen aus Kunststoff ermitteln

igu-blog-adm | 5. Februar 2021

Ungeplanter Maschinenstillstand ist für jeden Maschinenbetreiber ein Graus, zumal ein ausgefallenes Bauteil mit etwas Pech zu weiteren Beschädigungen in der Maschine führen kann. Die damit verbunden Kosten und der Aufwand bereiten zahlreichen Unternehmen erheblichen Ärger. Die wenigsten Hersteller sind dazu in der Lage, die voraussichtliche Lebensdauer ihrer Bauteile anzugeben. Meistens muss sich der Maschinenbauer darauf […]

Weiterlesen...

Wie du durch den globalen Service von igus profitierst

Volker Beissel | 5. Februar 2021

Globalisierung als Schlagwort ist ein weit gefasster Begriff, unter dem sich jeder etwas anderes vorstellt. Im schlechtesten Fall denkst du an eine asiatische Hotline für ein amerikanisches Unternehmen. Im besten Fall denkst du an den globalen Service von igus, mit 35 Niederlassungen und 4.150 Ansprechpartnern rund um den Globus. Egal wo du deine Maschine baust […]

Weiterlesen...

Polymerbeschichtung – So schützen Sie Teile vor Verschleiß

Lars Butenschön | 5. Februar 2021

Oberflächenbeschichtungen haben sich längst in allen Bereichen des Alltags etabliert. Von der Bratpfanne bis zum Fahrradrahmen ist die Palette an unterschiedlichen Beschichtungsmaterialien und deren Eigenschaften riesig. Eine neuere Erscheinung ist die sogenannte tribologische Polymerbeschichtung. Das sind Beschichtungen auf Kunststoffbasis, die zusätzlich tribologisch – also für den Einsatz als reibwertoptimierte Oberfläche verbessert wurden. So können metallische […]

Weiterlesen...