Wenn ein Steckverbinder die Schutzart IP65 aufweist, verfügt er über einen vollständigen Berührungsschutz. Staub kann nicht eindringen und der Stecker ist gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung geschützt.
Die Schutzart IP65 kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn bewegliche Teile geschützt werden müssen, wie beispielsweise Motoren oder Getriebe.
Was bedeutet IP65?
Verwandte Fragen
- Was ist eine Kabelverschraubung?
- Wie wähle ich den richtigen Stecker aus?
- Was bedeutet IP54?
- Was bedeutet IP44?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!