Eine Kabelverschraubung, auch Quetschverschraubung oder Kabeleinführung genannt, führt Kabel abgedichtet und zugentlastet in Gehäuse ein.
Als grobe Formel gilt: Den Stecker von innen nach außen aufbauen:
1. Den richtigen Kontakteinsatz wählen
2. Das richtige Gehäuse wählen
3. Die richtige Verschraubung wählen
Wenn ein Steckverbinder die Schutzart IP65 aufweist, verfügt er über einen vollständigen Berührungsschutz. Staub kann nicht eindringen und der Stecker ist gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung geschützt.
Ein Produkt mit Schutzart IP54 verfügt über einen vollständigen Berührungsschutz sowie Schutz gegen Staub in schädigender Menge. Zudem ist es vor allseitigem Spritzwasser geschützt. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Ein Produkt mit IP44 ist sowohl vor dem Eindringen von festen Fremdkörpern (mit einer Größe über 1 mm) als auch vor allseitigem Spritzwasser geschützt. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!