Kosten sparen mit Gleitlagern Teil 4: Das günstigste Herstellungsverfahren
Lars Butenschön | 17. November 2022
Egal ob es am Ende doch eine Sonderbauform oder ein Standardgleitlager sein soll. Wählen Sie das günstigste Herstellverfahren, bzw. den Anbieter mit dem günstigsten Verfahren. Gleitlager werden werkstoff-, stückzahl- und formabhängig auf unterschiedlichste Arten hergestellt. Dazu zählen bei metallischen Lagern vorrangig Drehen, Fräsen, Stanzen oder sintern.
Bei Kunststoffgleitlagern werden große Stückzahlen vor allem im Spritzgussverfahren produziert. Zusätzlich können Kunststoffgleitlager in additiven Verfahren gedruckt oder mittels Laser gesintert werden. Auch kommt häufig Halbzeug als Stangen- oder Plattenware zum Einsatz, das anschließend ähnlich den metallischen Buchsen gefräst bzw. gedreht wird.
Dabei wirken sich diese Verfahren nicht nur auf die Verarbeitungsgüte und die Materialeigenschaften aus, sondern vor allem auf den Preis der Teile. So entstehen im Spritzguss oder beim Stanzen höhere Einmalkosten für die Herstellung der Formwerkzeuge, während dafür die Bearbeitungszeit pro Bauteil sehr gering ist. Bei großen Mengen verteilen sich die Bauteilkosten daher besonders gut und sind unterm Strich günstiger.

Dagegen eignen sich Verfahren wie Drehen oder Fräsen für kleinere Mengen, wobei auch hier bei Stückzahlen unter 100 Stk häufig die Rüstkosten für die Maschinen einen hohen Anteil an den Bauteilkosten haben. Das andere Ende des Spektrums stellen schließlich 3D-gedruckte Teile dar, die sehr geringe Rüstkosten, dafür aber relativ hohe Stückbearbeitungskosten beinhalten.
Hersteller, die hinsichtlich der Herstellverfahren besonders breit aufgestellt sind, können hier flexibel auf die von Ihnen benötigten Stückzahlen und Bauteilvarianten eingehen und Ihnen das günstigste Herstellverfahren anbieten.
Über die Optimierung der Herstellungsverfahren hinaus gibt es natürlich noch viele weitere Möglichkeiten, Kosten einzusparen. In unserem Whitepaper „7 Tipps: Wie Sie die verborgenen Kosten Ihrer Gleitlager finden und einfach einsparen“ finden Sie hierzu weitere nützliche Informationen.