Die Gene von chainflex
7 Grundregeln für eine gute Leitung
Katharina Esch | 25. Mai 2020
Jeder neue Mitarbeiter bei igus® bekommt ein intensives Training über die unterschiedlichen Produkte unseres Unternehmens. Ein elementarer Baustein dabei ist die Leitungsschulung. Hier legen wir ein großes Augenmerk auf den Aufbau unserer Leitungen, die sogenannten „7 Gründe“. Diesen besonderen Aufbau sehen wir als sehr wichtig an. Deshalb möchte ich auch Ihnen im Folgenden die 7 Grundregeln für eine gute Leitung in der Kette erklären.
Es gibt viele verschiedene Faktoren, die eine gute Leitung für die Kette ausmachen, um die Leitung perfekt auf die Anwendungen abzustimmen. Grundsätzlich erfüllen die chainflex Leitungen die gleichen Kriterien wie z.B. Standardleitungen in der Festverlegung. Darüber hinaus bieten die chainflex Leitungen aber weitere Vorzüge für Anwendungen in der e-kette, die ich nachfolgend gegenüberstellen.
Typischerweise erkläre ich immer am Beispiel unserer Steuerleitung CF6.

1. Zugfestes Kernelement
Standardleitungen:
Bei dem Aufbau einer Leitung entsteht ab 5 Adern ein Hohlraum in der Mitte der Leitung, wodurch die Leitung instabil wird und die Adern sich in die Mitte drücken. Daher muss dieser Hohlraum gefüllt werden. Oftmals werden dafür Kunststoffe verwendet, da der Hohlraum bei Standardleitungen oft nur zweckmäßig gefüllt wird.
chainflex Leitungen:
Hier wird ein zugfeste Kernelement verwendet, um den Hohlraum zu füllen. Gleichzeitig hat es jedoch noch eine andere Funktion. Das zugfeste Kernelement nimmt die Kräfte innerhalb der Leitung in der Bewegung auf. Es besteht bei chainflex aus einer speziellen, zugfesten Kordel.
Vor allem im Biegeradius einer Leitung entstehen Zugkräfte. Diese können an das Kernelement abgegeben werden. Dabei fungiert es wie ein „Stoßdämpfer“ und federt die Bewegungen ab. Daher ist dieses zugfeste Kernelement vor allem bei hoch dynamischen Bewegungen und vielen Doppelhüben wichtig.
2. Optimierte Kupferlitze
Standardleitungen:
Grundsätzlich ist die Aufgabe der Kupferlitze den Strom zu leiten.
chainflex Leitungen:
Natürlich ist auch bei den chainflex® Leitungen die Hauptaufgabe der Kupferlitze den Strom zu leiten. Unsere Leitungen wurden lange getestet, um die richtige Litze zu finden. Nur so konnte am Ende für jede Litze die perfekte Kombination aus Einzeldrahtdurchmesser, Anzahl der Drähte, sowie optimaler Schlaglänge und -richtung herausgefunden werden. Diese Parameter sind Voraussetzung dafür, dass die Litzen in der Bewegung halten.
Sind die Kupferdrähte zu dünn, kann es zu Klinken- Klankenbildung kommen und folglich zu einem Kurzschluss. Was genau passiert bei einer Klinken- Klankenbildung? Der Begriff beschreibt die Tatsache, dass sich zu dünne Drähte in der Bewegung längen und wieder zusammen stauchen und es dadurch zu Knötchenbildung kommt. Die Drähte gehen dadurch kaputt und es kann dazu kommen, dass sich diese gebrochenen Drähte durch die Aderisolierung bohren und mit Drähten der „Nachbar“ Adern in Berührung kommen, wodurch es zu Kurzschlüssen kommen kann. Sind die Kupferdrähte allerdings zu dick, ist die Flexibilität für eine Bewegung in der Kette nicht mehr gegeben und die einzelnen Drähte brechen.

3. Aderisolierung
Standardleitungen:
Die Aderisolierung sorgt dafür, dass der Strom nicht rechts oder links in die Nachbaradern abbiegt.
chainflex Leitungen:
Bei chainflex® hat die Aderisolierung die gleiche Aufgabe. Allerdings besteht die Aderisolierung bei chainflex® Leitungen aus besonders abriebfestem Material, da sich auch die Adern innerhalb der Leitung bewegen. Für die Aderisolierung werden bei uns, mit PVC, TPE und XLPE, zudem drei verschiedene Materialgruppen verwendet.
4. Verseilung
Standardleitungen:
Die Adern sind nur ganz leicht und mit einer großen Schlaglänge verseilt. Das hilft, damit die Adern sich im Produktionsprozess, wenn der Schirm bzw. Außenmantel aufgebracht wird, nicht lösen.
Was genau ist eine Schlaglänge? Die Schlaglänge gibt an, wie stark die Leitungen miteinander verseilt sind. Je kürzer die Schlaglänge, umso stärker sind die Adern miteinander verseilt. Das bedeutet einen höheren Materialaufwand und längere Produktionszeiten.
chainflex Leitungen:
Unsere Verseilung ist zusätzlich dafür da, dass die Adern in bewegten Anwendungen halten. Daher arbeiten wir mit sehr kurzer Schlaglänge und ab 12 Adern mit der Bündelverseilung. Die Bündelverseilung nimmt die Zug-Schub-Kräfte der Bewegung auf. Diese Kräfte entstehen, wenn die Leitung im Radius liegt. Im Innenradius werden die Adern gestaucht und im Außenradius gelängt. Damit diese Kräfte nicht nur zu stark auf der Ader lasten, haben wir die Bündelverseilung entwickelt, denn so wechselt eine Ader permanent ihre Position innerhalb der Leitung. Somit werden die Kräfte ausgeglichen. Dies ist besonders wichtig, um den sogenannten Korkenzieher Effekt zu verhindern.

5. Innenmantel
Standardleitungen:
Der Innenmantel oder auch die Füller dienen dazu, die Leitung rund zu machen, denn nur für eine runde Leitung sind normale Stecker und Verschraubung ausgelegt.
chainflex Leitungen:
Zusätzlich dient der Innenmantel bei igus® Kabeln als Fundament des Schirms. Außerdem wird durch unseren zwickelfüllend extrudierten Innenmantel das Verseilgebilde sicher in Längsrichtung geführt, wie eine Eisenbahn von den Schienen und Oberleitungen geführt wird.

6. Schirmung
Standardleitungen:
Die Schirmung dient als EMV Schutz und damit dem Schutz gegen Störungen.
chainflex Leitungen:
Die Leitungen der Firma igus® bieten einen sehr flachen Flechtwinkel. Dieser passt sich der Bewegung der Leitung an, weil er sich in der Bewegung wie eine Schere öffnen und schließen kann. Bei einem steilen Flechtwinkel hat der Schirm keine Chance sich der Bewegung anzupassen und kann so sehr schnell brechen. Außerdem haben die Schirme der chainflex Leitungen eine hohe Bedeckung von bis zu 90%, was einen sehr guten EMV Schutz bedeutet.

7. Außenmantel
Standardleitungen für die Festverlegung:
Aufgabe des Außenmantels ist der Schutz vor Umgebungsbedingungen, wie Öle, Stäube, UV-Strahlung, etc.
chainflex Leitungen:
Bei chainflex® Leitungen für bewegte Anwendungen wird der Außenmantel in verschiedenen Mantelmaterialien angeboten: PVC, iguPUR, PUR und TPE. So gibt es für jede Umgebung das passende Außenmantelmaterial. Egal, ob die Anwendung nach Ölbeständigkeit, UV-Beständigkeit oder kalte Temperaturen verlangt. Außerdem sind alle Materialien immer hochabriebfest und mit Druck extrudiert.
Haben Sie Fragen zu den 7 Grundregeln einer Leitung oder benötigen diesbezüglich weitere Informationen? Fordern Sie gerne ihr Muster an oder kontaktieren uns für eine persönliche Beratung.