Zeit und Kosten sparen bei der Inbetriebnahme von Motorsteuerungen

igu-blog-adm | 26. Februar 2021

Wie? igus® bietet kostenlose Musterprogramme für Motorsteuerungen an. Dadurch ist eine schnellere Inbetriebnahme der Motorsteuerung in ihre Maschinenumgebung gewährleistet. Kein lästiges, stundenlanges Software programmieren mehr. Alle Musterprogramme sind ready-to-use, voll funktionsfähig und einfach schnell integriert. Die Musterprogramme sind kompatibel mit: Testen Sie jetzt die kostenlosen Musterprogramme von igus® und bauen Sie schnell Know-how auf: Haben Sie […]

Weiterlesen...

Intelligente Schleppketten in einer Fabrik für Motoren

Input-Känale für die vorausschauende Wartung mit smart plastics i.Cee

Richard Habering | 26. Februar 2021

Wir wollen uns in diesem Beitrag ausführlich um die Inputkanäle bzw. Eingabemöglichkeiten von Daten in das System der vorausschauenden Wartung von igus – smart plastics i.Cee kümmern.

Weiterlesen...

Überfüllte e-ketten und ihre Folgen

Jan Arnoldy | 24. Februar 2021

Ich stopfe noch ein weiteres Hemd in mein Gepäck oder noch ein Stück Holz in den schon vollgepackten Kamin. „Da geht noch was!“. Das ist im Alltag auch häufig die Devise. Das gleiche Bild bietet sich mir häufig in Bezug auf Leitungen in Energieketten. Deshalb möchte ich in diesem Beitrag über überfüllte e-ketten aufklären. Überfüllte […]

Weiterlesen...

drylin austauschlager

Austauschlager von igus – Geld sparen und die Umwelt schonen

Ingo Urbach | 22. Februar 2021

Wer möchte nicht seine Technik in der Maschine verbessern, dabei Geld und Zeit sparen und gleichzeitig auch noch die Umwelt schonen? drylin® Austauschlager sind das Tool für Konstrukteure und Ingenieure um genau das zu erreichen. Was sind Austauschlager? drylin® Austauschlager sind Lineargehäuse mit austauschbaren Lineargleitlagern. Die von uns produzierten Bauteile sind seit über 50 Jahren […]

Weiterlesen...

Sinterbuchsen im Vergleich: Vor- und Nachteile

Lars Butenschön | 18. Februar 2021

Sinterbuchsen oder Gleitlager aus Sinterbronze kommen in vielen Lageranwendungen zum Einsatz. Sie sind vergleichsweise günstig in der Beschaffung, in vielen Abmessungen erhältlich und werden mit den Prädikaten „selbstschmierend“ oder „wartungsfrei“ verkauft. Doch sind Sinterbuchsen längst nicht so universell einsetzbar, wie viele Anwender meinen. Wo die Vorteile liegen und wann sich wartungsfreie und selbstschmierende Lagerstellen zuverlässiger […]

Weiterlesen...

In der Werkzeugmaschine sollte es immer um Qualität gehen!

Volker Beissel | 15. Februar 2021

Immer wieder werde ich gefragt, was igus denn mit Leitungen zu tun hat? Nachdem ich durch mein Selbstverständnis erst zusammengezuckt bin, entspanne ich mich und freue mich, diese Frage beantworten zu dürfen. Ich fange ganz vorne an: Mein Herz schlägt für die Elektrotechnik und bevor ich zu igus kam, kannte ich die Leitung oder umgangssprachlich […]

Weiterlesen...

Leitungen bei Dauerfrost

igu-blog-adm | 12. Februar 2021

Die aktuelle Wetterlage ist beeindruckend. Die Temperaturen in Deutschland gehen bis unter -25 Grad in der Nacht. Das habe ich noch nicht oft erlebt. Es zeigen sich wunderschöne Naturschauspiele von riesigen Eiszapfen bis hin zu gefrorenen Wasserfällen. Neben diesen schönen Seiten gibt es aber auch weniger schöne. Straßen frieren zu, der Schienenverkehr steht still. Manche […]

Weiterlesen...

Leitungsüberwachung mit smart plastics CF.Q

Richard Habering | 11. Februar 2021

Die Leitungsüberwachung mit Hilfe des isense CF.Q Modul dient zur frühzeitigen Erkennung der Änderung elektrischer Eigenschaften von chainflex® Leitungen durch die mechanischen Belastungen beim Betrieb in einem igus® e-kettensystem®.

Weiterlesen...

Innenaufteilung Energieketten

Innenaufteilung von Energieketten: Welche Arten es gibt und wie Sie die richtige finden

Jaki Hang | 10. Februar 2021

Die Innenaufteilung ist ein wichtiger Bestandteil von Energieketten und dient dazu, unterschiedliche Medien innerhalb der Führung zu trennen bzw. zu unterteilen. Denn nur mit der richtigen Anordnung der Leitungen kann die Lebensdauer des Systems erhöht werden. In diesem Beitrag erfahren Sie mehr über die verschiedenen Komponenten der Innenaufteilung und wie Sie die passende Aufteilung für […]

Weiterlesen...

Leitungen kaufen im Homeoffice

Max Herrmann | 10. Februar 2021

Wie bekomme ich im Homeoffice die nötigen Informationen zur gewünschten chainflex Leitung? Viele Menschen und damit auch unsere Kunden arbeiten derzeit im Homeoffice. Diese Situation hindert uns oft an persönlichen Gesprächen und dem gewohnten Austausch zu Themen unterschiedlicher Art. Auch beim Thema „Leitungen kaufen“. Sie fragen sich, wie Sie trotz Homeoffice Informationen über unsere Leitungen […]

Weiterlesen...