Wo werden Leitungen eingesetzt?
Chainflex Leitungen in der Bühnentechnik
Sascha Mais | 11. November 2020

Unser Business gleicht manchmal tatsächlich einem Showgeschäft. So können wir uns mit dem Slogan “The show must go on” wunderbar identifizieren. Und in der Veranstaltungsbranche trifft das wohl auch zu. Ausfälle kann man sich hier nicht leisten. Es muss immer weiter gehen. Wie Leitungen in der Bühnentechnik zum Erfolg beitragen, erzählen wir im heutigen Beitrag.
Die Bühnentechnik
Wir brauchen eine zuverlässige und ausfallsichere Technik. Die Bühnentechnik beeinflusst nicht nur optische Faktoren. Zusätzlich hängt auch die Sicherheit der Schauspieler und Zuschauer von der Technik ab.

Neben der Ausfallsicherheit ist die Unauffälligkeit die zweite Anforderung, die es zu erfüllen gilt. Die genutzten Komponenten müssen lautlos und unsichtbar arbeiten, um die Darbietung nicht zu stören. Der Zuschauer soll sich schließlich auf die Bühne und nicht auf die Technik im Detail konzentrieren.
Jede Bühne und jede Show ist einzigartig. Das macht diese Branche für uns so spannend. Gleichzeitig stellt die Bühnentechnik uns und unsere Produkte immer wieder vor große Herausforderungen. Neben hoher Last ist auch Lärm ein Thema.

Warum brauchen wir Leitungen in der Bühnentechnik?
Erinnern Sie sich an ihr letztes Konzert? Wie viele Lichter sich kreuz und quer drehen, wie sich das Bühnenbild verändert? Wie der Sänger im Boden verschwindet oder über das Publikum fliegt? Genau dafür brauchen wir in der Bühnentechnik Leitungen. Für all die bewegten Anwendungen, die sich dort verbergen.

Hier gibt es kein 0815- Produkt. Wir stellen uns dabei immer wieder auf neue Herausforderungen, Ansprüche und Konstruktionen unserer Kunden ein. Aus diesem Grund kann man keine spezielle Leitung für alle Fälle empfehlen. Die Anwendungen in der Branche sind zu vielseitig.
Dazu zählen zum Beispiel:
- Bewegliche Bühnenbilder
- Mobile Scheinwerfer
- Bewegliche Bühnenelemente
- Ausfahrbare Bühnenteile
- Bewegliche Kameras
- Übertragung der Lautsprechersignale
Welche Leitungen kommen in der Bühnentechnik zum Einsatz?
Beim Einsatz der Leitungen kommt es auf verschiedene Faktoren an. Wo genau wird die Leitung eingesetzt, welche Belastung muss sie aushalten, und wie genau sind die Kundenanforderungen?
Um Bühnenbilder zu bewegen, benötigt es Motoren mit Seilzügen. Diese werden häufig von unseren chainflex Motorleitungen zuverlässig mit Strom versorgt. In der Oper Köln wurden hierfür z.B. folgende Leitungen eingesetzt: CFPE.160.01, CF130.UL, CFLG.4LB.50/125, CF30.60.04, CFBUS.PVC.045.
Zusätzlich kommen unsere Steuerleitungen häufig für die Stromversorgung der Beleuchtung zum Einsatz.

Für die Datenübertragung hingegen findet man unsere hochwertigen Busleitungen in verschiedensten Anwendungen. Da hier oft eine Menge Daten übertragen werden müssen, werden häufig Busleitungen mit CAT7 verwendet, so zum Beispiel die CFBUS.PVC.052.

Vorteile von chainflex Leitungen für die Bühnentechnik
In der Bühnentechnik mangelt es oft an Platz. Man möchte möglichst viel umsetzen, hat aber in den seltensten Fällen die räumlichen Möglichkeiten. Die Möglichkeiten und Einsatzgebiete unserer Leitungen sind vielseitig und oft sehr individuell. Gerne gehen wir im Folgenden auf eine Auswahl an Möglichkeiten im Einsatz von chainflex Leitungen in der Bühnentechnik ein.
Um Bauraum einzusparen, verwenden wir z.B. Zick-Zack-Energieketten. So können wir unsere chainflex Leitungen in vertikal hängenden Anwendungen effizient transportieren. Dadurch ist das Energieführungssystem nicht nur kostengünstig, sondern auch platzsparend und unauffällig.
Zick-Zack e-ketten
Wie der Name Zick-Zack verrät, macht die Energiekette hier eine Wechselbiegung. Das bedeutet für die geführten Leitungen höchste Beanspruchung. Unsere chainflex Leitungen ermöglichen kleinste Biegeradien und tragen somit erheblich zur Realisierung von platzsparenden Gesamtlösungen bei.

e-spool als Kostensparer für Bühnen- und Theatertechnik
Auch auf die Lösung einer igus e-spool wird gerne zurückgegriffen. Sie dient als Alternative zur Kabeltrommel, um auf engstem Raum viele verschiedene Leitungen zu führen. Sie können zum Beispiel dazu dienen, ein ganzes Bühnenpodium zu bewegen. Auch hier müssen die Leitungen extremen Anforderungen standhalten. So ist diese Lösung nicht nur platzsparend sondern auch geräuscharm. Es ist kompakt und kann dennoch eine Vielzahl an Leitungen gleichzeitig führen.
Genau genommen ist diese Konstruktion eine Kombination aus den Bestandteilen der e-ketten und des Twisterbandes.

Beide Komponenten gemeinsam leisten ihren Dienst in der Podiengrube der Oper Köln. Sie sorgen dort für die Bewegung des Bühnenpodiums durch Bereitstellung von Energie, Daten und Hydraulik.

Gut, dass alle chainflex Leitungen im hauseigenen igus Testlabor ausgiebig getestet werden und speziell für solche Anwendungsfälle entwickelt wurden.
Chainflex Leitungen in der Bühnentechnik
Die Anforderungen der Branche sind vielseitig und spannend. Wir sind jedes Mal selbst erstaunt, was hier für Geschütze aufgefahren werden. Wenn man anfangs vor einer großen Herausforderung steht und am Ende eine perfekte Bühnenshow liefert, dann haben wir alles richtig gemacht. Denn das ist nur mit den richtigen Leitungen und Energieführungen für die Bühnentechnik möglich.
Die komplette Broschüre zum Thema finden Sie hier. Wenn Sie Hilfe bei der Umsetzung neuer Projekte oder der Planung neuer Elemente benötigen, helfen wir Ihnen gern. Sprechen Sie uns an.