Warum Lichtwellenleiter?
Max Herrmann | 9. Juli 2020
Die meisten von uns kennen den Begriff Lichtwellenleiter auch unter dem Namen Glasfaserkabel. Dieses Thema ist bei uns so präsent, weil wir es aus den Medien kennen. Fast täglich stehen wir damit wortwörtlich in „Verbindung“. Die Glasfaserkabel sorgen seit einigen Jahren für eine schnelle und gute Internetübertragung. Nicht nur zu Hause sondern auch in der Industrie.
Oft haben wir dabei das Bild einer kleinen Baustelle mit einer großen Kabeltrommel im Kopf, bei der gerade das Glasfaserkabel verlegt wird. Besonders bei großen Leitungslängen bietet der Lichtwellenleiter gegenüber einem Kupferleiter immense Vorteile. Unsere Kunden stellen oft die Frage, wann wir einen Lichtwellenleiter empfehlen. Die Antwort erhalten Sie in den nächsten Absätzen.

Was ist ein Lichtwellenleiter?
Ein Lichtwellenleiter -abgekürzt LWL- besteht aus Fasern, die Licht übertragen können. Der „Leiter“ besteht aus Quarzglas oder Kunststoff. Er überträgt das Licht. Elektrische Impulse werden hierfür in einen Lichtimpuls umgewandelt und mittels einer Lichtquelle über die Leitung gesendet. Hierbei wird der Lichtstrahl innerhalb der Fasern reflektiert und weitergeleitet. Aufgrund dessen ist auch eine Übertragung von Signalen über eine hohe Distanz möglich. Der Lichtwellenleiter überträgt die Daten anhand eines Lichtsignals. Auch eine Übertragung von elektrischer Energie ist möglich, jedoch meist die Ausnahme.

Vorteile gegenüber Kupfer
Nun wissen wir, was ein Lichtwellenleiter ist, aber wo liegen denn die Vorteile gegenüber eines Kupferleiters? Dazu wollen wir uns die vier großen Vorteile einmal genauer betrachten. Besonders bei großen Übertragungslängen und Datenmengen spielen Lichtwellenleiter ihre Vorteile gegenüber eines Kupferleiters klar aus.
Geringe Signaldämpfung und hohe Übertragungsraten
Im Gegensatz zu einem Kupferleiter erfolgt die Übertragung bei einem LWL mit Licht und nicht mit elektrischem Strom. Die optische Übertragung hat geringere Dämpfungswerte zur Folge. Diese bringen -im Gegensatz zum Kupferleiter- einen geringeren Signalverlust über große Entfernungen mit sich. Auch lassen sich höhere Frequenzen und somit höhere Übertragungsraten über die Fasern des LWL übertragen. Dies ist auch der Grund, warum Lichtwellenleiter in der Nachrichtentechnik und für unseren Internetanschluss verwendet werden.
Elektromagnetische Verträglichkeit und mechanische Eigenschaften
Ein weiterer großer Vorteil des Lichtwellenleiters liegt in der Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischer Felder, dem EMV. Während das Signal in einem Kupferleiter durch von außen wirkende elektromagnetische Einflüsse stark beeinflusst werden kann, ist der LWL komplett unempfindlich. Dies liegt an den Fasern des LWL. In den Fasern kann kein elektrischer Strom fließen oder induziert werden. Die Lichtwellenleiter lassen sich problemlos direkt neben anderen Leitungen verlegen.
Als vierten Vorteil hat igus durch intensive Forschung gute mechanische Eigenschaften für kleine Biegeradien und lange Wege entwickelt. Diese Eigenschaften der Leitung qualifizieren chainflex für die Bewegung in der Energiekette bis zu 5xd. Je nach Leitungsfamilie sind die LWL auch torsionsfähig, für besondere klimatische Bedingungen oder natürlich für lange Verfahrwege geeignet.
Diese Eigenschaften der Leitung qualifizieren chainflex für die Bewegung in der Energiekette bis zu 5xd. So konnten wir in unserem Testlabor z.B. für die LWL Type CFLG.2LB eine maximale Lebensdauer von 50 Mio. Doppelhüben erreichen. Diese Testergebnisse führen zu einer Lebensdauergarantie von 36 Monaten für all unsere Lichtwellenleiter in Energiekettenanwendungen.
Einsatzgebiete für chainflex Lichtwellenleiter
Nun haben wir immer noch das Bild der Lichtwellenleiter unter der Straße für einen Internetanschluss im Kopf. Aber wo werden unsere chainflex Lichtwellenleiter eingesetzt? Richtig. Überall da, wo die LWL ihre Vorteile gegenüber dem Kupferleiter haben. Dazu zählen Fertigungsstraßen oder Krane, bei denen Signale über einen langen Weg übertragen werden müssen. Besonders industrielle Bussysteme geraten bei der Übertragung auf langen Wegen mit einem Kupferleiter schnell an ihre Grenzen. Dahingegen ist das Übertragen des Bussignals für den LWL mühelos.
Wir bieten eine Vielfalt an LWL mit spezieller Ummantelung aus PVC, PUR oder TPE. Zusätzlich haben unsere Leitungen einen perfekt abgestimmten Aufbau mit garantierte Lebensdauer in Energiekettenanwendungen. Sei es für eine besondere Medienbeständigkeit, hohe Beschleunigungen und Geschwindigkeiten oder einfach nur die Beständigkeit gegenüber Ölen und Kühlmitteln.

Fazit
Unsere chainflex Lichtwellenleiter sind in den verschiedensten Bereichen vorzufinden. Die vier Vorteile: Geringe Signaldämpfung, hohe Übertragungsraten, gute elektromagnetische Verträglichkeit und die besonderen mechanischen Eigenschaften. Diese Eigenschaften führen nicht nur in der Nachrichtentechnik sondern auch in der Industrie zur Wahl eines Lichtwellenleiters. Er dient der zuverlässigem Übertragung für sensible Daten und Signale.
Sie fragen sich, ob ein Lichtwellenleiter nicht auch die richtige Wahl in Ihrer Anwendung ist? Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der richtigen Leitung für Ihre Anwendung. Gerne bieten wir Ihnen die Leitung als konfektioniertes System an. Sprechen Sie uns an!