Warum haben Leitungen unterschiedliche Farben?
Stefan Wehrmann | 7. Oktober 2020
Der Markt ist voll mit unzähligen Leitungen. Und alle haben unterschiedliche Farben. „Ein bunter Strauß voll Sicherheit“ sozusagen.
Aber warum haben Leitungen überhaupt unterschiedliche Farben?
Der Leitungsaufbau und unterschiedliche Farben
Über den Aufbau im Detail haben wir hier bereits berichtet. Im Hinblick auf die unterschiedliche Farbgebung bei Leitungen betrachten wir hier den Außenmantel und die einzelnen Adern im Innern der Leitung. Grundsätzlich besteht ein Kabel aus mehreren Adern, es sei denn, es handelt sich um eine Einzelader.
Die Farbe des Außenmantels variiert. Und auch die Farben der einzelnen Aderisolierungen sind unterschiedlich. Für diese Farbgebungen gibt es Vorgaben, sogenannte Farbkodierungen.
Doch warum ist das so?

Die Farbe des Außenmantels
Auch bei unseren Leitungen gibt es eine Vielzahl an Farben. Die Außenmäntel sind zum Beispiel schwarz, blau, grün, orange oder grau. Wir bei igus orientieren uns bei der Farbgebung an internationalen Standards. Einer dieser ist der sogenannte DESINA Standard, der die Farbe des Außenmantels vorgibt.
DESINA – Der Standard für den Maschinenbau
DESINA wurde von einem Konsortium namhafter Werkzeugmaschinenhersteller ins Leben gerufen. Dieser Standard steht für DEzentralisierte und Standardisierte INstAllationstechnik für Werkzeugmaschinen und Produktionssysteme. Er beschreibt die Standardisierung der Installation und erleichtert dem Monteur die Arbeit.
Das bedeutet für igus® chainflex® Leitungen folgendes:
- Wenn eine Leitung nach DESINA Standard hergestellt wird, muss je nach Art der Leitung der Außenmantel eine bestimmte Farbe aufweisen (siehe Grafik).
- Der Außenmantel muss beständig gegen die industriell verwendeten Kühl- und Schmiermittel sein
- Der Aufbau der Leitung muss für den Einsatz an Maschinen in rauer Umgebung ausgelegt sein

Alle unsere Leitungen mit DESINA Standard sind im igus chainflex Katalog mit diesem Zeichen gekennzeichnet:

Die Farbe der Aderisolierung
Bei den Adern einer Leitung lässt sich die Farbe nur bedingt frei wählen. Hier gibt es entsprechende Vorgaben von Farbkennzeichnungen und DIN-Normen, die beachtet werden müssen. Die jeweiligen Farben geben auch Aufschluss über die Funktionen der Adern.
Der Schutzleiter (PE) zum Beispiel ist immer grün-gelb. Für diese Farbkennzeichnung gibt es keine Ausnahme.
Wer schonmal eine Lampe selbst angeschlossen hat weiß, dass bei Verkabelungen in Gebäuden farbige Markierungen (zum Beispiel Schwarz, Braun, Rot oder blau) genutzt werden. Dies ist so vorgegeben, vereinfacht die Installation und sorgt für mehr Sicherheit.

Leitungen aus dem Hause igus sind für Anwendungen in beweglichen Maschinenteilen gedacht und konstruiert. Leistungsführende Adern größerer Querschnitte (ab 0,5mm²) zeigen hier eine schwarze Farbe und sind weiß bedruckt.
Datenleitungen hingegen werden oft nach der DIN47100 gekennzeichnet.
Da bei diesen Leitungstypen sehr kleine Querschnitte (<0,5mm²) genutzt werden, wäre eine Identifizierung mit Ziffern kaum möglich bzw. für das menschliche Auge nur schwer zu erkennen.

Hier eine Auflistung der jeweiligen Farben:

Bus- und Messsystemleitungen haben ebenfalls eine farbige Aderkennzeichnung, orientieren sich aber an den jeweiligen Hersteller Systemstandards. Diese sind unbedingt einzuhalten, um der Dokumentation des Herstellers zu entsprechen.


Warum haben Leitungen unterschiedliche Farben?
Die Farben der Leitungen, sowohl beim Außenmantel als auch bei der Aderisolierung sind nie reine Willkür. Normen und Vorschriften zur Kennzeichnung regeln hier die entsprechenden Farben. Anders sieht es bei Sondertypen oder Spezialleitungen aus. Hier kann sich nach den Anforderungen der jeweiligen Zielbranchen und/oder Kunden gerichtet werden.
Haben Sie Fragen zu unserem Leitungssortiment? Oder benötigen Sie Informationen zu unseren Sonderleitungen und haben bestimmte Farbwünsche? Wir helfen Ihnen gerne.