Überfüllte e-ketten und ihre Folgen
Jan Arnoldy | 24. Februar 2021
Ich stopfe noch ein weiteres Hemd in mein Gepäck oder noch ein Stück Holz in den schon vollgepackten Kamin. „Da geht noch was!“. Das ist im Alltag auch häufig die Devise. Das gleiche Bild bietet sich mir häufig in Bezug auf Leitungen in Energieketten. Deshalb möchte ich in diesem Beitrag über überfüllte e-ketten aufklären.

Überfüllte Energieketten
Ich kann mittlerweile nicht mehr zählen, wie viele überfüllte Energieketten ich bei Kundenbesuchen in verschiedensten Ländern gesehen habe.
Auch Energieketten haben eine maximale Kapazität. Für einen zuverlässigen Betrieb der Anlage sollte diese nicht überschritten werden. Andernfalls kann das negative Auswirkungen mechanischer- aber auch elektrischer Art haben.

Mechanische Folgen überfüllter Energieketten
e-ketten haben maximale Befüllungsgewichte. Diese werden, basierend auf Geschwindigkeit, Beschleunigung, Vibration, Partikeln und Temperatur, festgelegt.
Erhöhen Sie einen dieser Faktoren über den empfohlenen Grenzwert hinaus, kann dies nicht nur Sicherheitsrisiken mit sich bringen, sondern auch die Lebensdauer negativ beeinflussen.
Durch Überfüllung können sich Trennstege oder Teile der Innenaufteilung verschieben, verbiegen oder sogar brechen. Außerdem liegen Leitungen in einer überfüllten e-kette direkt übereinander. Durch die Reibung der Außenmäntel ist der Verschleiß deutlich größer. Zusätzlich kann große Reibung zwischen dem Außenmantel der Leitung und dem Kunststoff der Energiekette entstehen. Dies erhöht das Risiko einer defekten Leitung ebenfalls.
Zu viele Leitungen in einer Kammer oder der Einsatz von zu vielen Leitungen ohne eine saubere Innenaufteilung führt häufig auch zum sogenannten Korkenzieher Effekt.

Elektrische Folgen überfüllter Energieketten
Leitungen können in Folge dessen Mantel- oder Aderbrüche verursachen. Dadurch kommt es im weiteren Verlauf häufig zu Kurzschlüssen oder zum Beispiel Datenverlust bei Busleitungen.

Platzreserven in Energieketten
Die folgenden Zeichnungen zeigen die benötigten Platzreserven in Energieketten. Neben anderen Kriterien ist auch die fachmännische Befüllung der Ketten wichtig für die garantierte Lebensdauer unserer Leitungen.


Wir empfehlen je nach Art der Leitung verschieden große Platzreserven zu verwenden. In der folgenden Tabelle können Sie die empfohlenen % Werte ablesen.

Überfüllte e-ketten beginnen häufig damit, dass defekte Leitungen nicht ausgetauscht, sondern einfach durch eine weitere Leitung ergänzt werden.
Eine andere Form der Überlastung ist, dass Maschinen im Laufe der Zeit aktualisiert werden. Es werden neue Funktionen hinzugefügt und somit steigt die Anzahl der Leitungen in der Energiekette.
Ihre Anwendung – zusammen mit igus
Wir bieten zahlreiche Online Tools, um Ihnen bei der Wahl der richtigen Leitung zu helfen. Neben einem Lebensdauerrechner gibt es den neuen Produktfinder.
In vielen Fällen hilft aber auch ein persönliches Gespräch oder der Besuch eines Fachmannes vor Ort. Vielleicht möchten Sie Ihre Ketten auf Überfüllung prüfen lassen oder brauchen Beratung für eine neue Anwendung. Wir sind für Sie da.