Profinet
Autoglide 5: Alles möglich, oder was? Wie in den letzten Teilen ausgiebig beschrieben ist die Autglide 5 in vielen Belangen wesentlich besser als eine Stromschiene. Um nur ein paar Vorteile in Erinnerung zu bringen: -Extrem schnelle Montage: In der Regel längen-unabhängig unter einer Stunde! -Man spart viel Zeit: Ergo: Time is cash, time is money! […]
Diese Abkürzung steht für Control and Communications Link. Es ist ein 1996 von Mitsubishi entwickeltes Feldbus System. Hauptsächlich genutzt wird dieses Bussystem von Automatisierungssystemen aus Asien. Aufgrund großer Kundennachfrage hat man CC-Link 1999 als offenes Netzwerk auf den Markt gebracht. So konnten auch Drittanbieter hierzu Schnittstellen entwickeln. Zudem wurde eine eigene Nutzerorganisation, die CC-Link Partner […]
Was ist das besondere an Profinet Leitungen im Vergleich zu „normalen“ Datenleitungen? Gibt es Unterschiede bei den Profinetkabeln? Lesen Sie selbst!