Kugellager nach Maß
Kaum eine Branche kommt ohne Elektromotoren im gesamten Wertschöpfungsprozess aus und die Anforderungen an die Produkte steigen stetig. Analog dazu steigen ebenfalls die Anforderungen an die unterschiedlichen Bauteile der Antriebe, um reibungslose Produktionsabläufe zu gewährleisten, so auch für die Lagerung der Bauteile: nämlich Kugellager für Elektromotoren. Doch, was ist überhaupt ein Elektromotor? Ein Elektromotor wandelt […]
Ob mobil und handlich oder stationär in der Bankfiliale vor Ort: Geldzählmaschinen machen den Umgang mit Bargeld um ein Vielfaches komfortabler und sicherer und gelten als unverzichtbares Hilfsmittel. Für den privaten und geschäftlichen Bereich sind sie dann sinnvoll, wenn täglich mit größeren Mengen an Bargeld hantiert wird, wie beispielsweise im Einzelhandel, der Gastronomie oder im […]
Unter dem Beschichten, auch Coating genannt, verstehen wir das Aufbringen eines festhaftenden und formlosen Beschichtungswerkstoffs auf eine Werkstückoberfläche. Hierbei ist eine einzelne sowie auch mehrere zusammenhängende Schichten möglich. Neben der chemischen Schichtaufbringung existieren noch das mechanische, thermische und thermomechanische Verfahren. Betreiber von Beschichtungsanlagen sind also auf Anlagenkomponenten angewiesen, die nicht nur langlebig, sondern zudem auch […]
Reifen gibt es in zahlreichen Ausführungen: ob dick, dünn oder beispielsweise als Winter- oder Sommerausführung. Jeder Mensch kam bereits in den Genuss einen Reifenwechsel zu vollziehen oder vollziehen zu lassen. Für viele mag ein Reifen lediglich ein Stück Gummi darstellen, doch hier steckt wesentlich mehr dahinter. Bei Betrachtung der Reifenproduktion erkennt man erst die Komplexität […]
Flugzeuge im Miniformat durch die Gegend fliegen und mit Drohnen spektakuläre Aufnahmen fürs Album machen lassen; viele Menschen gehen diesem Hobby bereits eifrig nach und es erfreut sich nach und nach immer größerer Beliebtheit. Hierbei sind den Maßstäben keine Grenzen gesetzt, denn von klein bis groß ist hier alles dabei. Bei der Wahl der Bauteile […]
Harpunen sind als Speere oder Wurfspieß zu verstehen, die mit Widerhaken versehen sind, um Jagd auf Fische oder Wale zu machen. Die Widerhaken sind dazu da, damit der Speer nicht aus dem getroffenen Fisch rutscht. Forscher fanden Harpunenformen aus der Steinzeit, die durch aufwendigste Schnitzarbeiten entstanden und für Staunen sorgten. Über die Jahre hinweg entwickelten […]
Warme Sommerabende, sternenklarer Himmel und dabei eine mit Musik unterstützte Choreografie mit bunten Wasserfontänen und -wänden bestaunen – ein tolles Gefühl. Hinter dieser atemberaubenden Licht- und Wassershow steckt jedoch einiges an Technik. Kommt es zu einem technischen Fehler oder gar Defekt der Bauteile, so kann die Choreografie schnell zu einem Desaster werden. Betreiber dieser Anlagen […]
Der Defekt eines Kugellagers kann verschiedenste Ursachen haben; ob Käfigverschleiß, Kugelbruch oder Beschädigungen der Laufflächen. Warum igus eine Alternative zu Metall nach einem Defekt sein kann, erfahren Sie in diesem Blog-Beitrag.
Kugellager umfassen eine breite Palette an unterschiedlichsten Formen. Ob nun Rillenkugellager, Kugellager mit Flansch oder beispielsweise Pendelkugellager: Standardkataloge führen diese in diversen Materialien, Ausführungen und Abmessungen. Wie sieht es aber mit maßgeschneiderten Lösungen aus? Kugellager nach Maß sind für igus kein Fremdwort. xiros Kunststoff-Kugellager stehen für Qualität. Durch ein hauseigenes Testlabor für Kunststoff-Kugellager generieren wir […]