Sichere Steuerflaschenführung am Hallenkran
Jens Göbel | 14. April 2020
Um das Hubwerk am Hallenkran zu steuern bedarf es einer Handsteuerung, auch Steuerflasche genannt. Diese ist meist noch über eine Steuerleitung direkt mit dem Hubwerk auf dem Kranträger verbunden. Dabei lässt sie sich unabhängig vom Hubwerk entlang des Kranträgers bewegen. Dadurch soll verhindert werden das man sich beim Bedienen des Hallenkranes unterhalb oder in direkter Nähe zur aufgenommenen Last aufhält.

Kabelwagensystem (Festoon) für Steuerflasche:
In der Vergangenheit wurde die Steuerleitung der Steuerflasche mit Hilfe von Kabelwagen, welche auf einem entsprechenden Profil entlang des Kranträgers laufen, geführt. Bei dieser Leitungsführung hängt die Steuerleitung in Schlaufen herab. Wie bei jedem Kabelwagensystem bringt diese Art der Leitungsführung auch einige Nachteile mit sich. Lasten die aufgenommen und transportiert werden können sich in den herabhängenden Leitungsschlaufen verheddern. Auch der Wartungsaufwand und der damit verbundene Stillstand vom Hallenkran sind nicht zu unterschätzen.

Funksteuerung für Hallenkran:
Eine moderne Alternative zur direkt mit dem Hubwerk verbundenen Steuerflasche ist die Funksteuerung. Sie ermöglicht es den Kran und das Hubwerk aus einem größeren Bewegungsradius heraus zu bedienen. Aktuelle Modelle verfügen über alle sicherheitsrelevanten Funktionen, wie zum Beispiel dem Notausschalter. Außerdem wird diese Technik auch preislich immer attraktiver.

guidefast control für Steuerflaschenführung:
Sollte eine direkte Verbindung der Steuerflasche zum Hubwerk erforderlich sein, so gibt es auch hierfür eine geeignete Energiekettenlösung. Das guidefast control System wird dabei direkt am Kranträger montiert. Über einen Mitnehmerarm wird die Leitung für die Steuerflasche am Hubwerk vorbeigeführt. So wird gewährleistet das die Handsteuerung, unabhängig vom Hubwerk, entlang des gesamten Kranträgers bewegt werden kann. Die energiekette sorgt dabei für eine sichere Führung der Leitung. Das Rinnensystem wurde dabei so konstruiert, dass auch bei kurzzeitig hoher Zugbelastung am Mitnehmerarm, dieser sicher in der Rinne verbleibt.

Interessant wird das guidefast control besonders für Anwendungen, die im ATEX Bereich eingesetzt werden. So wird für solche Anwendungen ein spezielles, elektrisch leitendes Energiekettenmaterial verwendet (ESD Material). Auch das Führungsrinnensystem wird über den Kranträger entsprechend geerdet.
Mehr zum Thema kompakte Leitungsführung für das Hubwerk finden Sie im Blogbeitrag: Wie eine kompakte Leitungsführung am Hallenkran aussehen kann
Auf unserer Webseite finden Sie noch weitere Beispiele und Lösungen für die Leitungsführung am Hallenkran, sowie unsere Broschüre zum freien Download.
Sie haben noch Fragen oder eine Anwendung die Sie mit uns besprechen möchten? Jetzt virtuellen Beratungstermin vereinbaren

Sie interessieren sich für unsere Produkte für Krane?